This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:3kW 相移全桥转换器

Guru**** 2609915 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691321/ucc3895-3kw-phase-shift-full-bridge-converter

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件:TL431UCC27714

我的设计电路如文件所示。 我想设计3kW 相移全桥转换器。

但我的 ZVS 未明确显示、 而我的 TL431基准电压无法达到2.5V。

MOSFET 频率为50kHz。

当我使用直流电源输入电源时、我的电压会受到限制。

我希望我的最大电压可以达到400VDC。

我的变压器匝数比为13:2:2。

我不知道如何更改我的电路设计 >e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_V2.SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leo

    我无法打开您的原理图-您能告诉我您用于创建.sch 文件的软件包吗? 或者、您能否简单地发布.pdf 版本。

    您能告诉我您的输入电压范围和输出电压范围吗

    您能否告诉我您可以从直流电源获取的最大电压-对于13:2:2匝数比、假设 Dmax = 90%、则输出端产生的电压不能超过大约55V。

    我假设波形是变压器初级电压-它看起来以50kHz 的频率运行、似乎可以进行一次近似计算。 它显示您的动力传动系正常运行、尽管它锁定在 D max 这将与您的体验相关联、即 TL431未达到其调节设定点。 我现在将重点介绍 TL431电路。

    您可以做的一件事是完全禁用 UC3895电路-例如、将其 Vcc 保持在0V。 然后向 PSU 的输出施加电压。 缓慢增大此电压、当它通过控制设定点时、您应该会看到 TL431的阴极状态从关断(高电压)变为 LO (2.5V)。

    波形上似乎存在显著的电压尖峰-这些尖峰可能是由于测量技术或 PCB 布局所致-您必须找出导致这些尖峰的原因并加以纠正、因为它们会对两个开关 MOSFET 造成不必要的应力 初级侧和次级侧、也会增加传导 EMI 噪声-但这些问题与 Vo 未达到其目标的问题是分开的。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设计电路图。

    但我的 ZVS 效应并不明显、变压器能量无法通过。

    希望您能帮我调整电路参数。
    我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Leo

    首先-我认为您的变压器匝数比不正确-您需要4.52:1:1或9:2:2 NP:NS:NS:NS:NS、以便在合理占空比下实现60V 输出。 您现有的13:2:2只能在100%占空比下实现60V、这是不现实的、因此我首先要做的是更改匝数比。

    第二点是、假设 TL431是2.5V 基准、输出感应分压器(R18、R21、R29)将为您提供57.5V 的控制设定值。

    TL431通常具有36V 左右范围内的最大阴极到阳极电压-您的电路将在 TL431的阴极上接近60V (光耦合器 LED 的 VOUT - VF)、从而导致其损坏。 解决此问题的最简单方法是将一个齐纳二极管与光耦合器 LED 串联- 35V 左右、这是一个合理的值。 我看到30k R15与 LED 串联、这将有所帮助、但我希望输出电压上的瞬态条件-当 TL431尝试将流经 LED 的电流推至接近零时、会导致 TL431上出现过压情况。

    补偿网络 C10、C12、R25、C13似乎有点奇怪-值得再次检查。

    TI 还生产了栅极驱动器 IC、例如 UCC27714、值得一看、 这可能比您使用的隔离式器件更简单、也不清楚您如何为这些器件生成 VC 和 Vee 电源-当然、ACPL1的 VC/Vee 电源(QA)必须与提供 ACPL3 (QC)的 VC/Vee 电源分离。 两个低侧 MOSFET 的 VC/Vee 电源可以是相同的-但都非常复杂。

    无论如何、首先、修复变压器-让我知道您是如何使用的。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin  

    首先、非常感谢您的帮助、我太忙了、无法立即回复。

    这是我的 MOSFET 信号和我的新电路。

    您之前提到、ACPL1 (QA)的 VC/Vee 电源必须与提供的 ACPL3 (QC)分离、但目前我无法更改硬件规格。

    您提到 PC817和 TL431的反馈电路确实有问题。

    但我找不到相关文章、因此无法确定我的价值。

    是否有计算相关值的公式。

    e2e.ti.com/.../3073.PSFB_5F00_V2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leo -没有问题的延迟-我们所有人都不时变得忙碌,这是一个不幸的生活事实。

    总之-波形看起来正常-假设它们是 Ch1 = outa、Ch2 = OUTB、Ch3 = outc 和 Ch4 = outd。 在您的情况下、系统以 Dmax 运行、这与您的第一个帖子中的变压器波形一致。

    Ray Ridley 在 https://www.researchgate.net/publication/280308828_Designing_with_the_TL431_-_the_first_complete_analysis 的文章中很好地解释了使用 TL431进行电压环路补偿 的原因、我认为它提供了足够的信息来使环路保持稳定。 目前、 我不会太担心从系统中获得最大带宽-这可能会在稍后出现-您可以尝试在最初的1kHz 频率下闭合环路、然后在功率级正常运行后设法增大环路-例如效率和不需要的东西 可以在没有快速环路的情况下修复噪声尖峰。

    我认为、到 ACPLx 驱动器的 VCC 轨必须分离。 当 QA 打开时、例如 QC 关闭、这两个驱动器的 VCC 轨之间将出现满输入电压。 也许我对您的电路有误、而且我以前没有见过隔离式驱动器-您可以与器件制造商联系、以确保这一点。


    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin
    首先、非常感谢您的帮助。
    由于实验环境的限制、我现在要在低功耗输出中测试电路的功能。
    我参考您提供的信息设计了 TL431电路、但有些页面似乎无法打开。
    这是我调节后的电路、变压器初级波形。
    当输入功率为20V 和6A 时、电容器 C7会爆炸。
    当我使用直流电源时、我不知道我的输入电压为什么不能上升、以及电容器 C7为何会上升 explode.e2e.ti.com/.../PSFB.pdf