This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:VTT 电压尖峰

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693743/tps51216-vtt-voltage-spike

器件型号:TPS51216

您好专家、

我的客户在其 NB 应用中使用了 TPS51216。 他们发现 VTT 中存在问题。 当他们想要关断该 NB 并下拉 S3然后下拉 S5时、他们将在 VTT 上看到电压尖峰。 我还在 EVM 上检查了此问题、并在 EVM 上获得了相同的电压尖峰。 测试波形如下所示、您能帮助检查此行为是否正常吗?

对于 EVM 测试、我只更改了 REFIN 和 MODE 引脚电阻器以设置 VDDQ=1.2V (Rbottom=21k Ω)和 Rmode=100k Ω。

非常感谢!!

客户波形

EVM 测试

具有0.2A 负载的 VTT

不带负载的 VTT

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    由于它被设置为跟踪放电模式(Rmode=100k)、当 S5变为低电平时、VTT 将尝试跟踪 VDDQ、因此 VTT 上存在尖峰。 如果您更改 Rmode=68k、则应该没有尖峰。 谢谢。

    此致、
    Weidong