This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2773:有关 UVLO 和负载断开的问题

Guru**** 2796785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2733, TLV61046A, LM2773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692862/lm2773-question-about-uvlo-and-load-disconnect

器件型号:LM2773
主题中讨论的其他器件:LM2733TLV61046A

请告诉我以下两点:

①Is LM2733具有 UVLO 功能?

如果正确、UVLO 阈值是否接近2V?

②When μ V Vin 电压降低至接近2V、Vout 是一次增加7.5V 并关断。

我认为它应该改变内部负载断开 IC (例如 TLV61046A)。

如果在不更改 LM2733的情况下测量外部电路、请告诉我。   

※黄色:VIN (2V/div)、蓝色:Vout (2V/div)

【规格信息】

・5V 输入电压⇒7.5V 输出电压/30mA

・Cin 和 Cout:10μF μ V、L:10μH μ V、/SHDN 为50kΩ μ V 上拉至 Vin  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这篇文章让我们感到困惑、AD LM2733和 LM2773是两个不同的部分、您的问题实际上是有关 LM2733的。 我将此事转交给合适的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优生三

    抱歉、错误、正确的器件型号为"LM2733"。

    另一个问题是、

    大约在上面的波形中、Vout 一度被 Vin 压降:接近2V、并再次增加7.5V。  

    我认为7.5V 再次是高电压、仅用于取决于非负载断开。

    还有其他原因吗?



    此致、
    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    LM2733的最小输入电压为2.7V。
    当您看到该波形时、负载电流是多少? 请确保使用短输入线将测试板与电源相连。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack-San

    感谢您的回复、
    我将确认更改输入线。
    负载电流为30mA。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,
    如果您更改输出电流、您能看到类似的输出电压波形吗?
    您可以为我测试一些波形吗?
    关断模式:
    VIN;Vout 和 SW 信号