This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:TPS65131-Q1建议 Vref 电容值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691840/tps65131-q1-tps65131-q1-suggestion-vref-cap-value

器件型号:TPS65131-Q1

尊敬的:


我们的客户使用 TPS65131-Q1 PSN 上拉和下拉以查看无负载和轻负载以及中负载和重负载。

PSN 拉高,无负载

PSN 上拉为高电平、 轻负载

PSN 上拉为高  电平、中等负载

PSN 拉高、   重负载。

PSN 下拉至低电平、   无负载。

PSN 下拉至低电平、   轻负载

PSN 下拉为低   电平、中等负载

PSN 拉低 、重负载


 `s 我们将 C10电容器格式22pF 更改为2pF,VNEG (AVDDN)输出是稳定的,那么它可能是可行的解决方案 还是其他建议?

  

如有、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    我们的器件专家本周已不在办公室。 她将在下周初回复您。
    我对拖延表示歉意。

    此致、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我们在其他客户看到了类似的波形、问题在于布局。 请与客户核实 FBN 节点是否可能存在噪声耦合。 即使此时通过更改电容器似乎可以解决该问题、如果 FBN 布局在嘈杂的区域、它也可能会在稍后的大规模生产中恢复。

    此致、
    Brigitte