This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:电阻器尺寸问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692651/tps23753a-resistor-size-concern

器件型号:TPS23753A

您好专家、

我的客户对电阻器尺寸有疑问。 对于检测/分类/电流感应电阻器、我们是否存在0402尺寸(必须为0603或0805)方面的问题? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、专家、

    如果0402尺寸有任何问题、请帮助说明原因。 非常感谢!!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    斜率补偿电阻器和检测电阻器可以是0402。

    通过91欧姆电阻器、3类电流为~30mA、这是~82mW。 因此、建议使用0603。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    非常感谢您的回复!!

    此致、

    Ann Lien