This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210:反向电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693538/tps563210-reverse-voltage

器件型号:TPS563210

您好!

我将使用 TPS563210 生成3.3V 电压。

如果我使 EN 引脚为低电平、然后将外部3.3V 施加到 VDD_3.3V、VIN 引脚中是否存在反向电压或/或 TPS563210中是否存在任何损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 VIN 电压低于 VDD_3.3V、则 VIN 引脚具有反向电流。(通过高侧 FET 体二极管)。 通常、如果反向电流不大、则不会发生损坏。