Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61280D, TPS61021A, TPS61230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61230A、 TPS61280D、 TPS61021A、 TPS61230我们在以下条件下使用 TPS61230A。
VIN=3.0V
VOUT=3.3V
Iout=1.6A
如果输入电压为3.8V、IC 如何?
IC 是否损坏?
我们需要知道输入电压>输出电压的操作。
此致、
西泽高郎