This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A 问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61280D, TPS61021A, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693281/question-of-tps61230a

主题中讨论的其他器件:TPS61230ATPS61280DTPS61021ATPS61230

我们在以下条件下使用 TPS61230A。

VIN=3.0V

VOUT=3.3V

Iout=1.6A

如果输入电压为3.8V、IC 如何?

IC 是否损坏?

我们需要知道输入电压>输出电压的操作。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin=3.8V 时、IC 不会损坏。  由于3.8Vin 比3.3Vout 设置高大约0.5V、因此无法再将 Vout 调节为3.3V、在本例中、Vout 几乎等于 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的应用、我建议使用支持 VIN>VOUT 的 TPS61021A 或 TPS61230、TPS61280D。 TPSP61230A 不能支持高于 VOUT 的 VIN。 它未损坏、但进入我们不建议客户使用的特殊模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀是本部分的专家、因此请遵循贾斯珀的建议。