This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:针对12V 输出修改 EVM

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690645/ucc28910-modify-evm-for-12v-output

器件型号:UCC28910

UCC28910团队、

使用 UCC28910 EVM 时、您能为如何修改此 EVM 以支持以下内容提供一些指导:

输入电压:90VAC 至300VAC

输出电压:12V

输出电流:300mA

我希望这可以在不修改变压器的情况下完成。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看此内容并向您回复有关修改电路板以实现12V/300mA 输出的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了设计工具并计算了所需的更改。 变压器需要改变、因为匝数比和 LP 与12V 输出转换器完全不同。 我将通过电子邮件向您提供计算表以及标注的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计表和更正标记已通过电子邮件发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计表和12Vout 更改的标注已通过电子邮件发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能能够摆脱265VAC 的最大输入电压。  

    是否有任何方法可以修改原理图以使用相同的变压器并获得12v 输出?   如果辅助绕组向 VDD 提供过大的电压、可能是 VDD 输入上的分压器?  从技术上讲、我不能完全确定是什么阻止了它的使用。

    我们非常希望使用与在另一个器 件中使用相同的变压器(批量定价、并且我们工厂已有库存)、而且我们知道它符合 CE 标准的传导发射。


    谢谢、

    Eric Wood  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现有的变压器匝数比和磁化电感相差太远、因此需要使用新的变压器、以在输入电压范围和负载范围内满足12V 的规格。

    您能否指定要评估的内容、以便我了解12Vout 可以满足哪些条件? 例如、在非常窄的输入和小于0.3A 的负载等条件下、是否可以实现12V 输出电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试查看是否可以使用现有变压器获得12V 输出电压。 发现磁化电感太低、无法在12V 输出电压下实现合理的输出电流。

    -当输入电压(最小值)> 140Vac 时、现有匝数比可以正常。
    -峰值电流增加到 UCC28910可以实现的最大电流。
    -所需的电感将为5mH、而现有电感为1.1mH。
    o如果使用1.1mH、则需要开关频率达到412kHz 才能输出全功率。
    但UCC28910只能达到大约105kHz。
    这意味着、对于现有变压器而言、在负载电流小于16.8mA、输入电压(AC)大于140VAC 且 fsw 约为105kHz 时实现12Vout 的最佳效果。

    如果这对于您的评估来说听起来不错、我将查看其他参数更改。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达到以下额定值所需的变压器总变化是多少。  我想继续与 Wurth Electronics 讨论。

    输入电压:90VAC 至300VAC

    输出电压:12V

    输出电流:最小300mA

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下内容是  根据使用 UCC28910的指定转换器的 UCC28910设计计算工具获得的。

    (1)。 转换器端子规格:

    输入电压:90Vac 至300Vac

    输出电压:12V

    输出电流:300mA (注意:如果输出电流大于300mA、请提供一个数字、以便我可以重新运行计算、因此下面假设输出电流= 300mA)

    (2)。 变压器规格(计算结果):

    一次侧电感:                               LP = 1.61. MH
    一次侧绕组与二次侧绕组匝数比:     NPS = 6.54.  
    一次侧绕组与辅助绕组匝数比:         NPA = 4.48.  
    一次侧峰值电流:                      IP (pk)= 0.25. A
    初级 RMS 电流:                    IP (rms)= 100 mA
    峰值二次电流:                  IS (pk)= 1.65 A
    二次侧 RMS 电流:                IS (rms)= 655 mA
    最大开关频率:           Fsw = 105. kHz

    一次侧电感:       LP = 1.6. MH
    一次侧绕组与二次侧绕组匝数比:     NPS = 6.54.  
    一次侧绕组与辅助绕组匝数比:     NPA = 4.48.  
    一次侧峰值电流:  IP (pk)= 0.25. A
    初级 RMS 电流:IP (rms)= 90 mA
    峰值二次电流:  IS (pk)= 1.635 A
    二次侧 RMS 电流:IS (rms)= 403.2 mA
    最大开关频率:     Fsw = 100 kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Wurth Electronics 建议使用 p/n:750312597。  您能否验证这是否适合该应用? 300VAC 最大输入电压是否存在任何问题?  UCC28910数据表建议最大电压为265VAC、但网络工具建议最大电压为300VAC

    谢谢、

    Eric

    e2e.ti.com/.../750312597.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 UCC28910计算表、变压器750312597可使电路板输出12V 和0.3A、并进行其他更改:

    -大容量电容值增加至> 22uF

    -设计满载电流= 0.46A 或5.52W,同时仅运行高达0.3A 的负载。 在105kHz 时、负载电流估计为0.302A。

    如果以上内容听起来不错、我将根据 UCC28910计算表提供所有其余更改。