This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:关于 BQ76930测量精度?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689731/bq76930-about-bq76930-measurement-accuracy

器件型号:BQ76930

所述的参数

但我们发现电池电压

BQ7693003测量结果为3.701V

Fluke 87V 测量结果为3.755V

误差大于50mV,且该大于50mV 的误差出现多次。

我想知道该误差大于规格?的原因

非常感谢

BR

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    您要测量的是什么? 评估模块?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用我们自己的设计板。

    BR

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    这可能是由于电路板安装造成的 IC 压力、污染或 IC 损坏。 您可能会尝试对 IC 进行回流焊以查看性能是否有所改善、有些用户表示已取得显著改善。 如果原因是输入滤波器中的泄漏电流或电路板上的污染、清洁电路板可能会有所帮助。 如果部件已损坏、请尝试查找可疑操作并更换部件。 改进可能需要优化电路板工艺。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    我很快会检查并回复您。
    非常感谢。