大家好、
我们的一位客户正在使用器件 EVM 评估 LED171596A。 他们在 上个月(3月)购买了 EVM、EVM 在 GUI 控制软件和 MSP430 LaunchPad 上运行时没有任何问题。 根据 EVM PCB 上的丝印、他们在3月发布的 EVM 版本 为修订版 A、电路板颜色为绿色。
本月(4月)、他们额外购买了3个 LED171596A EVM。 但所有这些 EVM 都不能与相同的 GUI 控制软件和修订版的 LaunchPad 配合使用。 所有 EVM 版本 均为 修订版 A、所有 PCB 颜色 均为红色。
您能 回答 以下问题吗?
目前哪个版本是正式的 EVM?
2.两个版本 是否可以与相同版本的控制软件和 MSP430 LaunchPad 一起正常工作?
3.当回答2的问题时 、他们如何 正确使用 EVM? 他们是否需要其它版本的控制软件和 lauchpad?
非常感谢您的回答。
此致、
Kazuya Nakai。