This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED171596A:LED171596A EVM 版本最近是否发生更改?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682197/led171596a-was-led171596a-evm-version-changed-recently

器件型号:LED171596A

 大家好、

 我们的一位客户正在使用器件 EVM 评估 LED171596A。 他们在 上个月(3月)购买了 EVM、EVM 在 GUI 控制软件和 MSP430 LaunchPad 上运行时没有任何问题。 根据 EVM PCB 上的丝印、他们在3月发布的 EVM 版本 为修订版 A、电路板颜色为绿色。

 本月(4月)、他们额外购买了3个 LED171596A EVM。 但所有这些 EVM 都不能与相同的 GUI 控制软件和修订版的 LaunchPad 配合使用。  所有 EVM 版本 均为 修订版 A、所有 PCB 颜色 均为红色。

  您能 回答 以下问题吗?

目前哪个版本是正式的 EVM?

2.两个版本 是否可以与相同版本的控制软件和 MSP430 LaunchPad 一起正常工作?

3.当回答2的问题时 、他们如何 正确使用 EVM? 他们是否需要其它版本的控制软件和 lauchpad?

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    EVM 版本 A (红色)是 EVM 的最新版本、E1 (绿色)和 A (红色)均可与 GUI 和 TIVA4G123 Launchpad 配合使用。

    此致、
    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 位于何处? 我似乎找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    感谢你的答复。 我要求客户再次检查电路板连接和跳线位置、但所有 REV.A EVM 都无法正常工作。 他们确认 REV.E 运行良好。 确认后、他们将 REV.E 替换为 REV.A、但所有 REV.AS 均不起作用。
    您对原因有什么想法吗? 客户是否应该做任何检查点? 例如、要检查 VDD 是否加电至3.3V? I2C 信号(SDA、SCL)也是由 Tiva Launch Pad 提供的吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    您能否提供有关哪些不起作用的详细信息? 没有 SPI/I2C 通信或 LED 未亮起? 如果您可以拍摄 REV.A EVM 的照片、以便我可以看到跳线配置、那将会非常有用。

    谢谢、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    感谢你的答复。
    客户的问题是、他们无法使用修订版 A 打开 LED

    跳线位置如下。
    IVDD:1-2短接
    VLED_SEL:2-3短接
    Ben:1-2短
    VIN_SEL:1-2短接
    ISET:2-3短
    SEL*:1-2短

    他们还通过示波器确认了以下几点。
    LED171596A 的 VDD (31号)引脚由3.3V 供电。
    2. VLED (38号)引脚由5V 供电。
    3、SCLK_SCL (第44号)是为 H/L 电平计时。

    他们发现、Rev.E 连接案例和 Rev.A 连接案例之间 Tiva Launch Pad 上的 LED 闪烁模式完全不同。 当然、Tiva Lauch Pad 与 Rev.A 和 Rev. E 相同

    您对问题的原因有什么看法吗?

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我有一个修订版 一个板(红色)、我也无法使其与 GUI 配合使用。 如果您找到了解决方案、请告诉我。

    谢谢

    Diarra Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我有一个修订版 同一批次的板(红色)、未发现任何问题。

    跳线设置看起来正常、您能否发送 GUI 的屏幕截图?

    我需要验证客户使用的 GUI 和 FW 版本。

    我已附加最新版本的 GUI 软件(链接位于 LED171596A 而不是 LED171596AEVM 下)。

    谢谢、

    Randye2e.ti.com/.../snvc215.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy、您好!

    我们的客户在安装 GUI 软件(snvc215.zip)后尝试控制 LED171596A EVM、但无法控制 EVM。 其 PC 型号为 Dell Latitude 5490,可与 Windows10 Pro 操作系统配合使用。 GUI 软件能否与操作系统正确配合使用?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    我需要对此进行研究、在平均时间内、请确认绿色板可与 GUI 和 Windows 10 Pro 配合使用、但只有红色板无法正常工作。 此外、请确认两者都使用相同的 TIVA4G123 Launchpad 板。

    此致、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    务必 确认在同一台计算机(OS)上工作的同一 Launchpad 是否存在不同 EVM (红色和绿色)的问题。  

    在某些计算机上、ICDI 驱动程序安装出现问题、导致 GUI 在 Windows 10下无法正常工作。  

    第一步是检查系统上是否正确安装了 Tiva Launchpad 的驱动程序。 如果驱动程序安装正确,则在展开“Ports (COM &LPT1)”项时,您应该会看到“Device Manager (设备管理器)”中显示虚拟 COM 端口,如下所示。 实际的 COM 编号会有所不同。 如果 COM 端口显示为“USB 串行设备(COMX)”,则 ICDI 驱动程序未正确安装,它应该是“Stellaris 串行虚拟端口(COMX)”。

    如果您在 Windows 10中运行、请转至下载驱动程序的文件夹、右键单击文件 stellaris_icdi_com.inf、然后选择安装。 如果正常工作,则虚拟 COM 端口的名称应从“USB Serial Device (COMX)”更改为“Stellaris 虚拟串行端口(COMX)”;如果 Tiva Launchpad 上的固件已正确编程,则 GUI 应在此更改后工作。  

    此致

    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hak、Randy、您好

    非常感谢你的帮助。

    我将以下内容进行了说明。

    1.请确认绿色板可与 GUI 和 Windows 10 Pro 配合使用,但只有红色板不能正常工作。
    此外、请确认两者都使用相同的 TIVA4G123 Launchpad 板。
    >>>是。 它们使用相同的 TIVA4G123。 当绿色 EVM 板连接到 TIVA4G123时、
    GUI 可在 Windows 10 PC 上整合该 EVM。 但当红色 EVM 板连接到时
    同一个 TIVA4G123 (仅限交换 EVM)、无法整合 EVM。 红色 EVM 连接到时
    TIVA4G123 "Hardware Disconnected"显示在 LED171596A EVM 控制 GUI 屏幕的底部。
    它们有3个红色 EVM、所有红色 EVM 在 TIVA4G123上都不起作用。

    2.设备管理器中的"Ports (COM &LPT1)"和"Stellaris 内电路调试接口"。
    >>它们确认"Stellaris 虚拟串行端口(COMx)位于"Ports (COM &LPT1)"中
    和"Stellaris ICDI DFU 器件接口"以及"Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口"
    位于"Stellaris 内电路调试接口"中。

    绿色 EVM 和红色 EVM 之间是否存在电路差异?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hak、Randy、您好

    我忘记了我想告诉你的一件事。 当红色 EVM 连接到 TIVA4G123时、TIVA4G123上的 LED 将颜色更改为多种颜色。 但连接了绿色 EVM、LED 颜色仅为蓝色。 找到原因的线索。 客户希望解决此问题、因为他们需要尽快为下一个项目启动 LED171596A 评估。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、


    这很奇怪。 全新的 TIVA4G123 Launchpad 附带演示程序、如果您看到包括绿色在内的所有颜色、很可能是 Launchpad 未编程、则该程序将逐渐改变 LED 的颜色。

    如果固件在 Launchpad 上正确编程,则 GUI 和 Launchpad 之间没有通信时 LED 应呈稳定蓝色;GUI 与 Launchpad 通信时,LED 将以两种颜色(红色和蓝色)混合闪烁。

    您可以尝试以下操作、

    1.将 Launchpad (无 EVM)连接到计算机、运行 GUI、您应该会在 GUI 左下角看到"Hardware Connected"(硬件已连接)、并且 LED 应呈稳定蓝色。
    2.关闭 GUI、连接绿色 EVM、运行 GUI、检查硬件连接状态。
    3.关闭 GUI、断开绿色 EVM、运行 GUI、检查硬件连接状态和 LED 颜色。
    3.关闭 GUI,将红色 EVM 连接到同一 Launchpad,运行 GUI,再次检查状态。

    尝试在同一台计算机上执行所有这些步骤、以便我们可以更清楚地了解正在发生的情况。 交换硬件时关闭 GUI。 有时、在 GUI 运行时断开/连接硬件需要更长时间、GUI 才能与硬件重新同步。

    我无法理解为什么连接到不同的 EVM 时 Launchpad 上的 LED 会表现不同... 请确认它与他们使用的物理 Launchpad 完全相同。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    需要澄清之前帖子中的内容。 当我提到"未对 Launchpad 进行编程"时、我想说"未使用与 GUI 配合使用的正确固件对 Launchpad 进行编程"。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是否有此问题的更新? 您是否通过我建议的实验更清楚地了解了故障模式?

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H L、

    上周我要求客户检查这些实验、但我还没有得到结果。 我将再次询问、我将在得到结果后立即通知您。 您可以等待几天的结果吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    只需检查、是否有更新?

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H L、

    感谢您的检查、很抱歉我迟到了更新。

    我们要求他们检查您告知的检查项目。 但他们没有检查这些、而是对 FPGA 进行了编程、以控制 EVM。 因此、根据客户报告、该 EVM 在 FPGA 方面运行良好。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候。
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、H L、

    我忘记告诉您此问题已解决。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。