This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:故障排除和布局

Guru**** 2583795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677711/tps62170-troubleshooting-and-layout

器件型号:TPS62170

大家好、

在正常/正常运行期间  、我的产品上放置的少量 TPS62170DSG 会烧坏。 在极端条件下(低于负50度)、该值会增加。

发现的故障是 SW (引脚7)和 GND 之间短路、断开焊盘烧断、连接到 Vin (引脚2)。

(已连接其中一个故障装置的 X 射线。)

您是否熟悉其中的任何现象?

请您注意。 查看组件布局和所附的 X 射线扫描?

此致、

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    感谢您发布您的原理图和布局。

    您是否在示波器失效时查看了 TPS62170的输入电压? 它是扁平的12V 直流电压还是有任何尖峰?

    在布局上、需要将输入电容器放置在与 IC 位于引脚旁边的同一层上。 理想情况下、输出电容也应放置在同一层。 您能否将0402 1uF 直接焊接到引脚1和2上、看看这是否有用?

    此外、建议使用22uF 输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    您能解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chris Glaser ]Hi Itay、

    您能解决这个问题吗?

    [/引述] Chris、您好、

    为了获得更好的稳健性、我将尝试添加您建议的电容以及将 P/N 更改为 TPS62160DSG。

    BR、

    Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    我们可以在此处继续调试。

    您能否解释一下您是如何添加电容的? 您是否进行了新的 PCB 修订?

    这些器件均未指定在-50 C 下运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    首先、我们使用电流布局将输入电容器和输出电容器分别更改为20uF。

    尚未尝试 在引脚1和2之间放置1uF 电容器。  肯定会尝试该解决方案。

    您是否对芯片在低温期间烧坏的原因有任何怀疑?   芯片的输出级电容是否会受到低度影响?   

    尽管这些器件未指定在-50c 下运行、但可以考虑一些性能下降(不是芯片完全损坏)。

    BR、

    Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    您需要在适当的位置添加电容器、而不仅仅是在阻抗较高的错误位置增加电容器的值。 输入电容对于直流/直流电源的可靠运行至关重要。

    -50 C 温度很低、超出规格。 不应期望 IC 在该处运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果在引脚1-2之间添加1uF 电容器、是否可以解决故障?

       低温下故障的根本原因是什么?

    BR、

    Itay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    不清楚 IC 为何在您的应用中出现故障。 但任何降压转换器都需要低阻抗输入连接。 这是最关键的项目。 因此、输入电容器是最重要的组件。

    请在引脚1和2上添加一个、看看它是否有用。

    在 Vin、Vout、SW 和 EN 发生故障时是否可以捕获其波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Itay、

    您是否能够运行这些测试或捕获波形?