This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:在特定输入电压下、输入电流突然变化

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693221/tps61021a-input-current-sudden-change-at-certain-input-voltage

器件型号:TPS61021A

您好!

我的客户使用 TPS61021A 来驱动 LED。 他们在评价期间遇到了一些问题。  

当它们降低输入电压时、输入电流将突然增加到特定的输入电压电平(在下面的视频中、到 IC 的输入电压大约为2V)、并在进一步降低输入电压后恢复正常。  

e2e.ti.com/.../48.MP4

下面是原理图、输出电压为3.28V、上面测试中的输出电流设置为大约330mA。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    DMM 监控什么? 当输入电流增加到1A 时、输出电压和 SW 引脚波形如何。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    DIM 是 PWM 调光输入。 实际上、他们尝试将 Q3短路、这种现象仍然相同。
    输出电压保持3.28V。 电感器的饱和电流超过5A。 因此、它不像电感器饱和问题。 我将在下星期一获得 SW 引脚波形。

    此致、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    好的。 如果可能、还请提供电感器电流波形。 谢谢。

    此致、
    Zack