This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MC34063A:。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691952/webench-tools-mc34063a

部件号:MC34063A
主题中讨论的其他器件: TPS62177

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

先生、我只想使用 MC34063A IC 生成3.3V 和5V 的输出电压。如果它能够在不同的点生成两者、则很好、否则5V 将很好、我将对其进行调节。 但我在 webench 上找不到任何原理图。 请帮我解决这个问题。

我的产品急需它  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此器件没有 webench 模型。 您可以参阅第15页和第16页来设计降压电路。

    请注意、还有许多其他降压解决方案比 MC34063A 好得多且易于使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    实际上、我可以获得更好的选择、但它们不具有成本效益。 我希望降压/升压尽可能便宜。

    那么、您能帮助我获取相同的原理图吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅图11以了解5V 输出电压原理图。 您可以更改 R1和 R2以获得3.3V 输出。
    输入电压和输出电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的输入电压为24V
    输出电流:1安就足够了。

    我能否从该电路同时获得3.3V 和5V 电压???

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为。 使用一个 MC34063A、您只能获得5V 或3.3V 电压。
    对于该器件、1A 过高。 输出电容器大约为500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我使用 TPS62177从一个 IC 获取3.3V 和5V 电压、 需要在原理图中进行哪些更改。

    www.ti.com/.../tps62177.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    正在等待您的回复。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请参阅本文、以使用单个降压生成两个输出。 您也可以尝试将一个降压转换为5V、将 LDO 降压转换为3.3V
    www.digikey.com/.../generating-multiple-outputs-from-a-single-synchronous-buck-converter-is-simple

    我不熟悉降压器件。 我不知道哪种器件是最佳解决方案。 您是否可以用标题"生成5V 和3.3V 电压的单个降压器件"开始新的帖子? 有一位降压器件专家可为您提供帮助。