请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC34063A 主题中讨论的其他器件: TPS62177
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、先生、
先生、我只想使用 MC34063A IC 生成3.3V 和5V 的输出电压。如果它能够在不同的点生成两者、则很好、否则5V 将很好、我将对其进行调节。 但我在 webench 上找不到任何原理图。 请帮我解决这个问题。
我的产品急需它
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
如果我使用 TPS62177从一个 IC 获取3.3V 和5V 电压、 需要在原理图中进行哪些更改。
谢谢你