Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2384, TPS2378EVM-105, TPS23861, TPS23880, TPS2388
主题中讨论的其他器件:TPS2378、 TPS2378EVM-105、 TPS23861、 TPS23880、 TPS2388
Wie 自数年以来采用 TPS2384进行了3端口中跨设计。 现在、我们已经推出了一款包含 TPS2378 EVM-105评估板的新测试器件。
现在、我们的 DUT 与 TPS2384的差分 PoE 连接 在大约30%的测试端口中与 TPS2378 EVM-105的差分 PoE 连接存在问题。
但是、对于 PD 端的其他器件、其正常工作、例如 LT4257或 LT4275评估板或具有 Silvertel PD 的 PD。
是否有人认为 TPS2384和 TPS2378之间的构造存在问题?