This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:折返保护电流超出规格

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691660/tlv733p-foldback-protection-current-exceeds-the-specifications

器件型号:TLV733P

大家好、 我目前正在测试此 LDO、电流设置为5V 输入和3.3V 输出。  结果表明、即使在高温和低温条件下、折返保护电流也会超过预期电流约480mA、最高可达600mA。

请您告诉我您的想法、为什么会发生这种情况。

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dar、

    请参阅 TLV733P 数据表中的图20。
    电气特性(EC)表指定电流限制= 360mA (最小值)
    对于3.3V 输出电压版本、折返电流限制为170mA (典型值)。

    您可以看到、典型的电流限制将高于360mA。 随着输出电流继续增加、折返电流限制将激活并降低输出电流。 因此、输出电压将降低(折返)。 如果这种情况继续发生、输出将降至接近0V、输出电流将达到指定的折返电流限制值170mA (典型值)。 器件输出电流和电压将遵循图20中反馈电流限制图的形状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric 根据我们的调查结果。 输出电压在600mA 时开始下降、而不是如表20所示的480mA。 是否有可能发生这种情况? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dar、

    曲线显示了典型行为。 但是、当然还有一些生产容差。 这一点取决于测试条件。

    数据表的表6.5指定了可保证高于360mA 的输出电流限制。 480mA 的曲线比保证限值高大约33%。 如果您假设容差间隔为+/-33%、约为480mA 的典型值、则600mA 完全处于该间隔内。

    一切都很好!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。