请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV733P 大家好、 我目前正在测试此 LDO、电流设置为5V 输入和3.3V 输出。 结果表明、即使在高温和低温条件下、折返保护电流也会超过预期电流约480mA、最高可达600mA。
请您告诉我您的想法、为什么会发生这种情况。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.