This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SoC 降至0%

Guru**** 2564010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682987/bq40z50-r2-soc-fall-to-0

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

SOC 降至0%时出现问题、当放电电流较高或电池放电后处于休眠状态时会发生问题。

电池遵循"优化室温性能"程序。

我附加了.gg 文件和2个放电图

  e2e.ti.com/.../export.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaroslaw、

    感谢您关注 bq40z50-R2。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaroslaw、
    您还能附加图的日志吗?
    我在 gg 文件中看不到任何明显的问题、我想查看日志中是否有任何内容。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    在 BQStudio 中、我有另一个放电配置文件的日志、但也有 SOC falle2e.ti.com/.../test_5F00_profile2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swami 您好、

    主题中有任何新闻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swaminathan、您好!

    我有来自另一个放电的 log、当以低电流放电时、SOC 下降到0%、并且电池正在冷却。

    您是否知道发生这种情况的原因?

    登录附件

    e2e.ti.com/.../2018.05.08.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您正在使用  

    负载选择7.

    此设置将使用观察到的最高12秒电流进行仿真。 这是一个非常保守的设置、假设情况绝对差

    此类高电流将频繁出现、并最终导致放电终止。 这就是 SOC 过早下降到0%的原因、因为实际上您不会始终出现如此高的电流尖峰。  

    更真实的设置是负载选择1、它使用当前放电的平均电流。 尝试使用此设置运行测试、应消除观察到的压降。

    此致、
    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helli Yevgen、

    我注意到 SOC 的行为是将10000mV 端接电压转换为12000mV。
    感谢您的建议、这有助于但不完全是、偶尔会让人静止不动。



    快速刻度负载选择= 3的情况如何? 这种选择是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助高度可变的负载、负载选择1 (当前放电的平均值)将更稳定地预测 SOC、因为它会降低负载变化影响。

    此致、
    Yevgen