This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:AM-5728中关断时间的测量

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692753/tps3808-measurement-of-shutdown-time-in-am-5728

器件型号:TPS3808

您好!

我想根据我的应用要求之一测量 TI Sitra AM-5728电路板的关断时间。 当我将 GPIO4_1引脚配置为可中断引脚时、该引脚将从 TPS3808处理器获取中断、并从高电平转换为低电平、但我想知道从高电平转换为低电平所需的时间(关断时间)。  

此致、

Swarna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swarna、

    数据表的表7.6开关特性中提供了这些信息。 如果/RESET 因 SENSE 输入而触发、则/RESET 从高到低传播延迟为20us。 如果/RESET 输入从/MR 触发、则高电平到低电平的延迟为150ns。 这些是典型值、可能因器件而异、如果/RESET 引脚上有任何额外电容、也可能有所不同。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael