This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302 FB/BLK 重启序列和 VCC 电容器有问题?

Guru**** 2598025 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679086/ucc256302-ucc256302-fb-blk-restart-sequence-and-vcc-capacitor-question

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC256302。

我有疑问。


问题1.
用 GND 关断 FB 引脚。
您会教我重新启动序列块吗?


问题2.
用 GND 关断 BLK 引脚。
您会教我重新启动序列块吗?

问题3.
公式73的 Qtot 被描述为1.6 mc、
我认为其中的内容是 MOSFET 的 QGH 和 QGL。
Qtot = QGH + QGL

在等式73中、您设置了多少个裕度?
μF 板上连接了2.2 μ A (UCC25630-1EM-291)。


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您关注 UCC256302。 当 FB 引脚被拉至接地的时间超过200ms 时、控制器进入 FAULT 状态。 当 FB 被释放时、控制器转换至 JFETON。 当 VCC 大于~26V 时、控制器开始开关并执行软启动。

    如果 BLK 被拉至低于 BLKStopThreshold、控制器的运行方式将与 FB 被保持在低电平的运行方式一样。 控制器将进入 FAULT 状态、然后进入 JFETON、然后进入软启动

    在 UCC25630-1EVM-291中、有2.2uF + 120uF 连接到 VCC。 我建议 VCC 的最小值为100uF。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。

    我是否可以添加一个有关 VCC 电容器的问题?

    考虑到 PFC 不是通过 RVCC 运行、
    我认为 MOSFET 的栅极电荷(QGH_QGL)足以容纳 VCC 电容器。
    但内容是否错误?

    在这种情况下、VCC 电容器的容量是多少?
    2.2uF 是否足够?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在突发模式下、VCC 必须具有足够大的电容、以便在突发关闭周期期间使 VCC 保持在10.5V 以上。 我不建议根据 MOSFET 栅极电荷确定 VCC 电容的大小。 在某些情况下、您可以将 VCC 电容推入略低于100uF 的水平、但这取决于突发模式阈值设置的高水平。 我建议您在 VCC 布局中至少包含1个电解电容器。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我是否可以添加有关图44系统状态的问题?

    我们希望通过外部信号实现开/关、作为客户的功能。
    (系统外部关闭和启动)

    您是否会告诉我图44系统状态?


    问题1.
    当 FBLessThanBMT 的时间超过200ms 时、超时(13)
    转换至"JFET 关闭"状态。

    从"JFET 关闭"状态转换到什么状态?


    问题2.
    从 FBLessThanBMT 超时的状态转换是什么?

    FBLessThanBMT 我不知道超时点?
    因为我想知道在哪里站起来。
    因为我想知道 FBLessThanBMT 继续时的环路。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    控制器将保持 JFET 关闭状态、直到 BLK 引脚高于 BLKStart 阈值。 一旦 BLK 引脚电压大于 BLKStart、控制器转换至 WAKEUP 状态以启用内部模拟功能(~150us 等待时间)。 然后、当 LO 信号长时间保持高电平以对引导电容器充电时、控制器转换到充电引导状态。 启动电容器充电后、控制器将进入稳态运行或轻负载运行(突发模式)。

    2.当 FB 引脚保持在突发模式阈值以下的时间超过200ms 时、控制器会将其视为故障。 只要 FB 保持在突发模式阈值以下、控制器就不会恢复开关。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案。
    我将对其进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。
    我反馈我的客户情况。


    我的客户计划生产和大规模生产。
    有多个问题、
    请回答重要的请求。


    问题1.
    kΩ HV 端子的电阻值为5k Ω、最大电阻值可以达到多少?


    问题2.
    您能否教授 Bulk 电压和 LL 端子在突发阈值设置中的电压特性?


    问题3.
    可将 FBreplica 电压视为与 FB 端子电压相同吗?


    问题4.
    您能教如何计算 Vthh 和 Vthl 吗?
    此外、您是否通过以3V 计算 VCM 来实现这一点?

    问题5.
    您能在稳态下向我传授 VCOMP 传递函数吗?
    (DS - P 16图26。 常数、电阻等常数)。

    问题6.
    7.2.2.13自适应死区时间的设计注意事项、自动调节功能将在哪个时序打开和关闭?


    问题7.
    μs 时间大约为150 μ s。
    是否有裕度(最小值、最大值)?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    1:通过 HV 电阻器的最大电流是启动电路为 VCC 电容充电时的电流。 启动电流典型值为10.6mA。

    2.突发模式通过电阻分压器在 LL/SS 引脚上进行编程。 BLK 引脚上的电压被内部缓冲至 LL/SS 引脚。 这会在 LL/SS 电阻分压器的顶部和底部电阻器中产生电流差。 该电流差会进入 LL/SS 引脚、并通过内部电阻器在内部进行镜像。 产生的电压会产生突发模式阈值。 请参阅第7.2.2.21节以供参考

    FBreplica 是从光耦合器电流内部重新创建的反馈电压信号。 FBreplica 与 VCOMP 相同。 是的、您可以将 FBreplica 视为反馈端子电压

    4. Vthh - Vtll 等于 VCOMP (FBreplica)。 VCM 应始终为3.02V。 Vthh 和 Vtll 始终围绕 VCM 对称。

    5.误差放大器将偏置光耦合器,以便从 FB 引脚吸收一定数量的电流。 光耦合器电流来自内部电流源 IFB。 剩余的电流通过一个内部电阻器 RFB。 产生的电压会产生 VCOMP (FBreplica)。 关系是 VCOMP=RFB*(IFB-Iopto)。

    6.当控制器检测到开关节点已完成转换时,自适应死区时间电路将打开下一个 MOSFET。 第7.2.2.13节讨论了如何确保控制器成功检测压摆率。

    7.我目前没有特定的唤醒时间裕度、但我希望唤醒时间变化很小。 此时间由控制器中的内部状态机设置。

    如果有任何其他问题、请告诉我、我可能会对此有所帮助。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。
    我非常感谢。

    您的回答中有一个问题。


    Q5添加问题。
    VCOMP = VTH - VTL、但该增益是否应视为1?


    Q6添加问题。
    死区时间自动调节功能变为1V/ns 或更低时、栅极是否打开?
    您能否在图中说明它何时会在多大的时间开启?


    问题7添加问题
    是否有有关设计值的数据或唤醒时间的测量值?


    问题14.
    我想知道数据表以外的 VCC 和 RVCC 电压值。
    数据表说明值
    VCC = 15V:RVCC = 11.6V、12V、12.4V
    VCC = 13V:RVCC = 11.2V、11.8V、12.25V


    我想知道以下数据、
    你能教吗?
    VCC = V:RVCC = 11.25
    VCC = V:RVCC = 9.75
    VCC = V:RVCC = 7.0


    最恰当的考虑。
    Bob Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    问题5:是的、请将增益视为1。

    Q6:控制器需要感应>1V/ns 的压摆率。 一旦压摆率降至1V/ns 以下、控制器会将开关节点视为"完成压摆"。

    Q7:唤醒时间在控制器的状态机中实现为150us 计时器。 如果需要更多细节、我需要谈谈设计。

    Q14:我建议将偏置绕组配置为向 VCC 引脚提供大于13V 的电压。 低于13V 时、用于生成12V 电源轨的内部 LDO 没有足够的余量、可能会导致控制器停止从 RVCCUVLO 切换。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的善意回答。
    我非常感谢。

    您的回答中有一个问题。


    问题7添加问题。
    唤醒时间
    您是否需要我的客户提供的任何信息作为详细内容?


    Q14添加问题。
    当使用偏置绕组时、不能及时从偏置绕组充电。
    我担心、当 VCC 重新启动电压为10.5V 或更低时、启动和重新启动会重复。

    是否有类似这个担心问题的东西?
    如果这种担心问题,是否有对策?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    问题7:目前不是。 该设计需要几天的时间来响应唤醒时间的范围。

    Q14:在开关开始之前、HV 启动功能将始终为 VCC 节点充电至26V。 这将给 VCC 电容带来额外的电荷、以避免 VCC 在启动期间变得过低。 当 控制器长时间不切换时、最坏的情况是在突发模式下。 只要 VCC 引脚上有足够的电容在突发模式中将 VCC 保持在10.5V 以上、VCC 变为<10.5V 时就不会出现任何问题。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。
    我将等待几天的回答。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您可以假设唤醒时间容差为+/-10%。 请注意、这是来自内部数字时钟、因此大多数器件的唤醒时间都非常准确。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回答。
    我回复我的客户您的答案。

    此外、如果我有客户的任何问题、
    请提供支持。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。
    我非常感谢。

    您的回答中有一个问题。


    Q14添加问题。

    我认为这是一个假设 RVCC 连接到 PFC IC 的 IC、
    如果 RVCC 和 Vcc 的电压之间没有关系、则无法确定 PFC IC 的开始/停止、也无法完成设计计算。

    我想知道以下数据、
    你能教吗?
    VCC = V:RVCC = 11.25
    VCC = V:RVCC = 9.75
    VCC = V:RVCC = 7.0


    问题15.
    尽管在应用报告(SLUA836A)中描述了可闻噪声对策6针对可闻噪声优化系统、
    没有其他对策吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    问题14:

    如果 VCC=13V 并且 RVCC 引脚上有一个100mA 的负载、则室温下 RVCC 将为~11.5V。

    如果 VCC=11.25V 并且 RVCC 引脚上有一个100mA 的负载、则在室温下 RVCC 将为~9.8V。

    一旦 VCC 降至10.5V、UCC256302将启用 HV 启动功能。

    问题15:

    下面显示了一种降低可闻噪声的附加方法:

    在突发打开期间、VFB_1缓慢增加、从内部 FB 电流源窃取的电流缓慢减小。 该电路提供软开/关功能、还会增加突发数据包的大小。 通过增加数据包大小、可以大幅降低突发数据包频率、从而进一步避免可闻范围。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。
    我回复我的客户您的答案。

    我将反馈它。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。