请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQ27520EVM、 EV2400
我有一位客户遇到了以下 bq27520-G4 EVM 损坏的症状、该故障最近停止工作:
他们使用 EV2400连接到 bq27520EVM、并且在 BQStudio (不是自动检测监测计)之前进行通信时未收到任何响应。
它们还连接了示波器以监控两者之间的 I2C 线路、仅查看尝试与 bq27520EVM 通信的 EV2400流量。
它们为 bq27520EVM 提供3.6V 电压、并且不会注意到异常高的电流消耗。
当它们将 EV2400直接连接到 NRU 上的监测计 I2C 线路时、它们可以获得监测计通信(bq27520-G4读取和写入)。
是否有任何关于问题可能出在哪里以及如何使 EVM 再次正常工作的想法?