This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:EVM 停止工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQSTUDIO, BQ27520EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691694/bq27520-g4-evm-stopped-working

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27520EVMEV2400

我有一位客户遇到了以下 bq27520-G4 EVM 损坏的症状、该故障最近停止工作:

他们使用 EV2400连接到 bq27520EVM、并且在 BQStudio (不是自动检测监测计)之前进行通信时未收到任何响应。

 它们还连接了示波器以监控两者之间的 I2C 线路、仅查看尝试与 bq27520EVM 通信的 EV2400流量。

它们为 bq27520EVM 提供3.6V 电压、并且不会注意到异常高的电流消耗。

当它们将 EV2400直接连接到 NRU 上的监测计 I2C 线路时、它们可以获得监测计通信(bq27520-G4读取和写入)。

是否有任何关于问题可能出在哪里以及如何使 EVM 再次正常工作的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nadeem、您好!

    他们能否发布有关 bq27520-G4 EVM 和 EV2400设置的图片? 令我惊讶的是、他们的主机无法与 EV2400进行通信。

    我会订购一个新的 EV2400来查看它是否能解决问题。

    EV2400 I2C 与电路板的连接可能会导致电流消耗异常高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    通过 BQStudio 使用更新的 DFFS 文件对 EVM 进行编程时、似乎存在解析错误。

    是否有关于如何恢复的建议?

    谢谢、Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 bq27520EVM 连接到 bqStudio 时、我会看到 DeviceType 返回为0x6000和 FW_Version 0x6000。

    有什么关于如何恢复的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    尝试重新启动芯片、然后使用您可以从全新器件中提取的默认固件重新编程。 如果无法恢复、则必须更换 IC。

    谢谢

    Onyx