This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:我们想知道如何测试 PMBus 通信。

Guru**** 2593640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20AEVM1-746, TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689555/tps546c20a-we-want-to-know-how-to-test-pmbus-communication

器件型号:TPS546C20A

[测试环境]
我们购买了"TPS546C20AEVM1-746"以使用"PS546C20A"。

2.我们已在以下环境中成功测试了0.35V 至1.6V 的 VOUT。
   "TPS546C20AEVM1-746"-(USB 转 GPIO)-"PC (FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER)"

接下来、在以下环境中连接了"MCU (ATMHz 128A)测试板"而不是 PC。
   "TPS546C20AEVM1-746"-(2线电缆)-"ATmega128A 测试板"


[问题]
问:我们只想检查 EVM 和 MCU 中"PS546C20A"之间的 PMBus 通信测试(ATmega128A-I2C)
    我能否仅连接"clk"和"data"、就像附加的文件一样?
    或者、我是否必须连接另外两条线(CNTL、SMBALRT)?
      (但我们直到"VOUT"才会确认)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CNTL 仅用于根据 ON_OFF_CONFIG 的状态手动禁用输出、不需要测试 PMBus。

    我认为 SMBALERT 只是用作故障情况警报的中断、也不需要用于测试 PMBus 接口。

    只需要2线数据和 CLK 信号。

    我们的团队将立即对此进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过 PMBus 进行通信只需要这两个引脚。

    但源极需要上拉电阻、或者需要将上拉电阻添加到 TPS546C20A 器件的 BP3电源。