请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546C20A [测试环境]
我们购买了"TPS546C20AEVM1-746"以使用"PS546C20A"。
2.我们已在以下环境中成功测试了0.35V 至1.6V 的 VOUT。
"TPS546C20AEVM1-746"-(USB 转 GPIO)-"PC (FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER)"
接下来、在以下环境中连接了"MCU (ATMHz 128A)测试板"而不是 PC。
"TPS546C20AEVM1-746"-(2线电缆)-"ATmega128A 测试板"

[问题]
问:我们只想检查 EVM 和 MCU 中"PS546C20A"之间的 PMBus 通信测试(ATmega128A-I2C)
我能否仅连接"clk"和"data"、就像附加的文件一样?
或者、我是否必须连接另外两条线(CNTL、SMBALRT)?
(但我们直到"VOUT"才会确认)