This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5145:电容降额差异 Webench 至电容数据表

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688361/webench-tools-lm5145-cap-derating-discrepancy-webench-to-cap-datasheet

器件型号:LM5145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户对以下链接的 webench 设计有以下问题:

您能否解释一下此设计中的工具如何对 TDK 33uF 输出陶瓷电容器进行降额?

当我查看 TDK 直流偏置特性曲线时 、它看起来像是一个33uF 25Vdc 器件型号 C3216X5R1E336M160AC 应该降额至接近33uF 的18%或 9Vdc 偏置时的6uF……但是 WebBench 工具说它只降级至21uF

 

这里有什么呢?

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0DC578B814D69339

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我会将您的问题转交给负责的工程师。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果需要、采用1210封装的22uF/25V 电容器将性能更好。 您在 WEBENCH 中看到的21uF 是什么、使用的 TDK 电容器是一样的?

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、由于此主题没有活动、我将继续并关闭它。
    此致
    Brani