请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我的客户对以下链接的 webench 设计有以下问题:
您能否解释一下此设计中的工具如何对 TDK 33uF 输出陶瓷电容器进行降额?
当我查看 TDK 直流偏置特性曲线时 、它看起来像是一个33uF 25Vdc 器件型号 C3216X5R1E336M160AC 应该降额至接近33uF 的18%或 9Vdc 偏置时的6uF……但是 WebBench 工具说它只降级至21uF
这里有什么呢?
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0DC578B814D69339
谢谢、
Brian