This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:VEN 引脚行为

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684428/bq34110-ven-pin-behavior

器件型号:BQ34110

我们启用了 VEN 引脚(通过在启动时对数据闪存进行编程、使用引脚控制配置)、因为我们使用了外部分压器。

但我们发现 VEN 引脚会导通125ms、然后每18秒关断一次、即使我们的代码未在运行或与 bq 器件通信时也是如此。

这是为什么?

TRM 似乎应该讨论这一事实。

如果在我们打开 VEN 引脚时 VEN 引脚关闭、最好知道这会对 bq 器件的行为产生什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的设备是否设置为进入睡眠模式? 是否正在执行任何会阻止器件进入睡眠状态的操作?

    如果没有、请参阅睡眠电压时间参数。 此值的默认值为20s  



    关于您大约18秒的问题:

    如 TRM 的第2.10.3节"睡眠模式"中所述:

    在睡眠模式下、电量监测计会定期进行数据测量并更新其数据集。
    但是、它的大部分时间都处于空闲状态。 器件唤醒所需的间隔
    测量值由睡眠电流时间和睡眠电压时间的数据闪存值设置。


    关于 VEN 引脚导通时间为125ms:

    至于 VEN_EN、您已声明您已启用该引脚。 有关的说明、请参阅第2.2.1节"引脚控制配置"

    VEN_EN:用于外部分压器运行的 VEN 引脚控制
    置位时、VEN 引脚用于控制外部分压器、该分压器提供分压
    低至 BAT 引脚的电压。 设置此引脚还会禁用内部电池电压的使用
    分压器。 当该位被清零时、内部电池分压器将被激活
    电池电压测量激活时。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    睡眠已开启、因此我将其关闭、发现器件仍在对 VEN 引脚进行循环(现在为5秒)。
    器件进入睡眠模式时是否会关闭引脚?
    我们没有任何器件连接到 VEN 引脚、因此这可能无关紧要、但在尝试确保正在测试用于打开 VEN 引脚的代码时发现了该引脚。 如果 VEN 引脚关闭(在我们打开它之后)、是否选择了内部分压器、或者我们打开它以选择外部分压器这一事实是否会使外部分压器保持选中状态、即使在通过睡眠关闭 VEN 引脚时也是如此?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    在睡眠模式下、VEN 引脚仍将循环、但速率比在正常模式下慢得多。

    此致、
    Bryan Kahler