This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65218D0:此新版本与旧版本之间有何区别?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691538/faq-tps65218d0-what-difference-between-this-new-version-and-the-old-version

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!

我注意到 TPS65218已进行 NRNDD。 新版本为 TPS65218D0。 我想知道这一新版本有何区别? 旧版本的技术问题(DCDC4无法启动)是否已在此新版本中修复?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    简而言之、TPS65218D0是一款在功能上等同于 TPS65218 (-B1版本)的器件、可满足器件的大部分原始目标规格。 它们是引脚对引脚兼容且功能等效的。 TPS65218D0正在取代-B1版本、它们不是互补器件。

    是的、DCDC4启动是在-D0版本中解决的问题之一。

    2017年12月向所有 TPS65218客户发送了通知、重点介绍了对-B1数据表所做的规格更改。 D0产品也于2017年12月发布、但 NRND 流程需要额外的时间才能完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这是我的客户第一次使用 TPS65218、因此未收到任何通知。 您可以向我发送该通知吗? 他们想知道从-B1版本到 D0版本所做的更改。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    如果您的客户不熟悉使用此 PMIC、那么应该很简单地解释 TPS65218D0是对原始器件的改进。 这是一种新设计、因此不建议使用 TPS65218 (NRND)。

    TPS65218数据表中的修订历史记录捕获了为确保数据表准确表示器件性能而进行的所有规格更改。 在-D0器件中修复了出现系统级问题的主要问题。 未修复对系统性能没有影响的非关键问题、-B1数据表仍将与-D0数据表匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个简短列表、我已经编译了一些更改、您可以轻松地确定 TPS65218D0性能在哪里得到了改善(TPS65218 -B1数据表的修订版已在新数据表中进行了修改):

    • IN_BIAS VUVLO 迟滞- FIX =器件在 VIN_BIAS > 2.7V + VUVLO、hys (上升)前不会开启、并在 VIN_BIAS < 2.7V (下降)时关闭
    • 当 STRICT = 1b 时、Vov 和 VPG 容差- FIX =容差精确到典型值的+/-0.5%以内
    • DCDC4启动- FIX =根据 DCDC4输入电压或温度对启动没有限制
    • DCDC4直流精度和 PFM 中的电压纹波- FIX =精度在所有输出电流范围内都得到提高、并添加了在低输入电压下实现精度的规格
    • DCDC5直流精度- FIX =在整个温度范围内和轻负载条件下可显著提高精度
    • DCDC6直流精度- FIX =在整个温度范围内和轻载条件下可显著提高精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian、

    您是否有正式的 PCN 文档? 如果您有、可以将其发送给我吗? 我的客户要求我这样做。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    PCN 是为购买器件的每个客户创建的独特的个性化文档。

    TPS65218 (-B1器件)数据表中的修订历史记录是 PCN 中包含的与规格变化相关的公共版本信息。