请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61197 尊敬的 TI 团队:
我尝试使用开关升压转换器进行一些调光、因此我只有一个 MOSFET。
我将 PWM 引脚连接到5V、并在 EN 引脚上施加 PWM 信号。
我的问题是:
-如果 PWM 为100%占空比,LED 将亮起至标称电流
-如果 PWM 低于100%占空比、LED 将保持关闭状态。
您知道会发生什么情况吗?
此致、
Nicolas。