This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:通过打开和关闭升压转换器进行调光

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682190/tps61197-dimming-by-turning-on-and-off-the-boost-converter

器件型号:TPS61197

尊敬的 TI 团队:

我尝试使用开关升压转换器进行一些调光、因此我只有一个 MOSFET。

我将 PWM 引脚连接到5V、并在 EN 引脚上施加 PWM 信号。

我的问题是:  

  -如果 PWM 为100%占空比,LED 将亮起至标称电流

  -如果 PWM 低于100%占空比、LED 将保持关闭状态。

您知道会发生什么情况吗?

此致、

Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑我的输出电容器可能太大。
    我使用了数据表中给出的计算公式、但我认为这些计算是针对使用2个 MOSFET 的应用给出的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    当您通过打开和关闭升压转换器进行调光时、建议使用较小的输出电容器在调光关闭期间快速对输出电压进行放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss

    感谢你的答复。

    因此、我使用数据表公式计算输出电容值。 我的问题来自高电容值吗?

    如果我必须降低输出电容值,如何计算它?

    此致、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    您的电容器值是多少?
    当您变暗时、什么是 PWM 频率和占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    目前、我有一个68uF 160V 输出电容器。

    当我进行调光时、我具有大约4kHz 的 PWM、我预计将在0%至100%占空比范围内进行调光。

    此致、

    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    您是否有关于通过打开和关闭升压转换器进行调光的新闻?

    此致、

    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、
    很抱歉耽误你的回答。 我尝试设置工作台并进行一些测试、但我发现很难通过打开和关闭升压来进行调光。 我以前没有这种设置、因此需要一些时间。
    由于 PWM 频率为4kHz、您是否可以通过 PWM 引脚使用 PMW 调光并添加另一个 MOSFET? 这应该起作用。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    感谢您尝试了解此设置。

    如果没有其他解决方案、我将添加第二个 MOSFET、但现在我将等待您的答案、因为我希望节省第二个 MOSFET 的成本。

    感谢你的工作。

    此致、

    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用两个 MOSFET 的设置效果良好、但我找不到方法只使用一个 MOSFET 进行设置。