This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A/PH 引脚负电压问题

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678668/tps54335a-tps54335a-ph-pin-negative-voltage-issue

器件型号:TPS54335A

尊敬的先生:

我的客户有疑问、我阅读了有关 PH 引脚最大降额-1V~+30V 和-3.5V~+30V 的数据表、但我不知道这两者之间有何差异?

定义此规范的条件是什么...如果超出规范、会产生什么影响。

数据表的满载输出纹波是否超过-3.5V?  它不会影响吗? 还是损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    -1V 是直流值(但最好将其限制为-0.3V)。
    -3.5V 是脉宽小于10ns 的瞬态电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    那么、规格中的任何一个都将存在问题、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Tommy、器件可能不会一次出现故障、并且应力超出绝对最大额定值下列出的值、但会对器件造成永久损坏、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回答、但我能问您几个问题吗?

    这种永久性损坏的哪一部分会在内部造成伤害? 由于 PH 引脚有一个链路高/低侧 MOS 和体二极管、这种永久性损伤的一部分将在其中受伤。

    2.您知道负电压生成原理吗? 如果设计发现裕度过大(测量值为-3.4v/ 10ns)。

    是否有任何方法可以减少负电压的产生...例如通过布局和降低输入电压电平...或其他组件。  

    感谢您的大力支持和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    请参阅 TI 网站上的"SLVA494A 了解 SW 的绝对最大额定值"。

    负环主要由低侧开关和接合线上的杂散电感器/电容器引起、在 PH 节点上添加 R/C 缓冲器将有助于降低尖峰峰值。

    高侧开关在关断时将看到 Vin+Negative Spike 峰值、因此在大多数情况下、高侧开关可能会因该瞬态电压而损坏、峰值和持续时间过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提供的重要建议和参考数据。

      

    当负极环过大时、流经低侧体二极管的电流可能 会损坏...对吧? 我可以测量此电流吗?

    TI 转换器是否集成了更快的肖特基体二极管材料解决方案? 关于热流、TPS54335A 具有与低侧体二极管相关的数据、例如 TRR/正向电压等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    主席先生,对我们有什么想法和答案? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy

    很抱歉迟到了!

    低侧开关还具有寄生电感器和电容器、当高侧开关在极短的时间内关断时、会产生高 di/dt 电流、因为功率电感器会将电流保持为电流源、因此流入低侧开关的电流受到限制、 您需要更多地关注尖峰电压、而不是电流峰值。 很难测量在寄生环路中流动的振铃电流、在低侧添加一个小型肖特基二极管有助于非常好地钳制负环并略微提高转换效率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    主席先生,谢谢你的帮助和支持,正如你所说,在低侧添加一个小型肖特基二极管来钳制负极环,我是否可以再问一个问题?

    在 TPS54335A 的低侧采用肖特基势垒二极管材料工艺?  如以下示例所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用我们的设计工程师对此进行检查、到目前为止、我们在低侧开关上没有这种肖特基二极管设计、使用外部小型肖特基二极管应该更具成本效益、并且可以绕过一些键合线电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    好的~我明白了,谢谢你的答复。