This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:我们能否将 BQ34110用于超低电流消耗产品:器件电流消耗为10 - 20uA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680594/bq34110-can-we-use-bq34110-for-ultra-low-current-consumption-product-device-current-consumption-is-10---20-ua

器件型号:BQ34110

您好!

 BQ34110可用于10-20uA 传感器器件电池寿命和功耗计算?

请为上述应用推荐任何其他 IC。

我想计算器件的功耗和电池寿命。

电流消耗平均值= 10 - 20uA

输入电压:6V (4节电池组)

此致、

Himansu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himansu、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himansu、
    您是否具有电池的化学成分?
    您想查找消耗10-20uA 电流的电量监测计、还是要测量10-20uA 电流?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himansu、

    请您澄清一下化学成分-这是用于镍氢电池还是镍镉电池器件?

    测量还将包括由于电流感应电阻器的位置而导致的电池电量监测计的功耗、该电阻可能是可变的。

    电流感应电阻器上允许的最大压降为125mV、因此电流感应电阻器的大小需要在最大电流下不超过125mV。 您的设计中计划的电流感应电阻器的尺寸是多少?

    此致、
    Bryan Kahler