请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好!
BQ34110可用于10-20uA 传感器器件电池寿命和功耗计算?
请为上述应用推荐任何其他 IC。
我想计算器件的功耗和电池寿命。
电流消耗平均值= 10 - 20uA
输入电压:6V (4节电池组)
此致、
Himansu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.