This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:连接外部交流适配器时、TPS 有时会损坏。

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692459/tps2378-tps-sometimes-broke-when-connecting-external-ac-adapter

器件型号:TPS2378

PoE 应用可与 PoE 电源或交流适配器(24V)配合使用;有时、热插拔交流适配器会损坏 TPS2378。
然后、TPS 被粗鲁打断:或者当由 PoE 供电并仅提供8V OUT 时过热、或者在外壳上被粗暴地损坏。

即上一次(如图所示) TPS 坏 了热连接 Traco +24V 直流交流适配器、未连接到以太网端口(无 PoE、无数据)。

有时、从交流适配器施加+24V 直流电压(可能由于热连接而发生一些脉冲)并且 TPS 未从 PoE 供电、会损坏/损坏 TPS MOS……

我的原理图和应用程序与您的数据表有关(我可以用私人形式向您发送原理图?)。

我需要有关应用的帮助。

P.S. 仅通过交流适配器供电时、T2P LED 也会亮起。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    大家是否都连接了 PoE 原理图? 您是否在 VDD-VSS 之间热插拔电源? 还是 VDD-RTN?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流适配器的热插拔通过二极管连接在 VDD-RTN 上;VDD-RTN 还连接到板电源模块,该模块具有其自身的线路滤波器、保护装置和电容器等...
    我可以以私人形式向您发送原理图(如何?)。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    我已接受您的请求。 我们可以离线处理该问题。 谢谢!