Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378 PoE 应用可与 PoE 电源或交流适配器(24V)配合使用;有时、热插拔交流适配器会损坏 TPS2378。
然后、TPS 被粗鲁打断:或者当由 PoE 供电并仅提供8V OUT 时过热、或者在外壳上被粗暴地损坏。
即上一次(如图所示) TPS 坏 了热连接 Traco +24V 直流交流适配器、未连接到以太网端口(无 PoE、无数据)。 
有时、从交流适配器施加+24V 直流电压(可能由于热连接而发生一些脉冲)并且 TPS 未从 PoE 供电、会损坏/损坏 TPS MOS……
我的原理图和应用程序与您的数据表有关(我可以用私人形式向您发送原理图?)。
我需要有关应用的帮助。
P.S. 仅通过交流适配器供电时、T2P LED 也会亮起。
谢谢、此致、