This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:失真的 HO 脉冲/宽度+/-1us 通常会反转或以较低的振幅结束

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, TIDA-00778

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684508/ucc27714-distorted-ho-pulses-widths--1us-often-end-up-inverted-or-at-a-lower-amplitude

器件型号:UCC27714
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00778、鳄鱼

由于    HI/LI 被 UCC 单独延迟40ns、因此我们似乎无法从 MCU 驱动的 PWM 发生器中持续产生低于或高于1us 的适当看起来脉冲宽度。

以前的系统 栅极驱动器仅 在 LO 输入上插入了延迟匹 配、并通过 LO/HO 在 LI/HI 上产生了接近100%占空比的8-80Khz PWM。 这是一项共同的工作、需要在 合作伙伴现场阶段划分中使用两个 UCC 栅极驱动器和两个同步 PWM 发生器、然后再滚动到第三个 UCC 以实现三相换向方案。 A-B、A-C、B-A、B-C、B-A、 C-A 合作伙伴硬开关 半桥架构需要6个代码来驱动逆变器。   

 UCC 通过 将 LI 和 HI 输入分别延迟 40ns 来 保持与  TM4C1294XL PWM 外设发生器在合作伙伴阶段的兼容性吗? 从这一点开始、40ns 延迟匹配似乎阻碍了合作伙伴栅极驱动器的正确脉冲生成。     当要求共伙伴栅极驱动器的 HO/LO 都产生此类脉冲时、1/2 脉冲生成 通常是 MIA 或在电源轨以上反相、并非总是、而是比预期的频率更频繁。

直流逆变    器似乎始终与 PWM 发生器保持同步、并在该过程中产生非常失真的脉冲和宽度。 即使在  每个 周期结束时不产生反相脉冲的 HO 合作伙伴 也会失真、并且不会降至 1/2 Vs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下 是输入数据 、可帮助有权查看我们在使用 UCC27714栅极驱动器时遇到此类难题的人员。

    TM4C1294 MCU PWM 发生器 输出对  如下所示。

    奇怪的第2次/第3次 UCC 栅极驱动器会产生运行脉冲 (>1us)脉冲宽度、并在具有合作伙伴(第2次 UCC)驱动器的 PWM 生成的前2500us 中导致 copartner HO 到 LO 转换崩溃。 奇怪的是 、最后两个产生欠压脉冲的栅极驱动 器出现故障、 将 HO 驱动至 LO 脉冲生成降至 中间电源。 只有第一个在合作伙伴 UCC 的帮助   下接收 PWM 脉冲的栅极驱动器在 NFET 直流电源轨的全双极性摆幅中产生适当的脉冲。

    请注意、A/B 比较器匹配的输出不是互补对。  在   某些调制模式中、UCC 延迟(两个) HI/LI 信号(延迟匹配)可能会产生不可预测的结果?  硬开关半桥 PWM 只能在两个栅极驱动器产生不对称的梯形波形时才能正常工作。  似乎 正弦 DSP 波形可能 会围绕感知 输入延迟限制展开。 TIDA-00778从不测试 UCC27714生成正弦以外的任何其他波形的能力。  

    我们有两个糟糕的栅极驱动      器、或者正在尝试强制兼容、而 UCC27714栅极驱动器 HI/LI 输入架构的设计似乎无法实现这种兼容性。

    图23-5显示了使用先递增后递减计数模式来生成一对中心对齐、具有不同占空比的重叠 PWM 信号。 此图显示了 pwmA 和 pwmB 信号在通过死区发生器之前的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    让我联系 TIDA 的设计人员、看看他是否有可帮助您解决此问题的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它看起来需要互补的 HI/LI 信号来使 UCC 正常工作、并且 PWM 正弦信号具有对称的相位特性、   

    下面的结果似乎与上述假设不一致、但 我们 必须从  硬件   未损坏的地方开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    通过利用快速占空比变化、我们需要三个 UCC 在全 H 桥开关中实现开环换向(图3-16)、从而提高  /滚动电机定子中的电感电流。   

    启动时通过 UCC 的相移非常小(<20ns)、并且尝试调整更宽的脉冲宽度以 在 H 桥模式下产生电感器功率会随机导致高电压和(脉冲输入)、而不是过冲。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是两个电机相位 A/B 的缩放捕捉、显示 了两个 UCC 作为 全 H 桥工作、然后切换到三相换向(闭环)的重叠。 请注意、由于两个相位中的占空比都在快速更新、因此不会发生相移、即使更改是输入到 HI/LI 输入。 UCC HI/LI 延迟匹配似乎从快速占空比变化中消除了所需的相移。 的确 、每个 MCU PWM 发生器产生 两个中心对齐重叠信号 (A/B)、每个信号具有 不同的占空比。 三 个 PWM 发生器 同步并产生前面所述的两个信号对。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题似乎在几周前开始、通过在软件引脚映射中反转 HI/LI UCC #3、 纠正 了一切似乎都正常。 电机能够以开环 H 桥换向方式启动、并以闭环半桥模式运行。  替换 UCC #3 (显然有缺陷)也会导致 Cboot 充电问题、而其他两个 UCC。 之前 的帖子是 LO 无法在  最后两个 UCC 中完全充电(下拉)将 Cboot 悬空至接地、尽管第一个 UCC 可能 是这样、它应该仍然可以、但无论如何会替换它。

    首先替换了 UCC 栅极驱动器1和2、注意到 Cboot 放电上升斜率返回到 UCC 2、但仍然没有如上图所示的相移。 替换了#3、PWM 再次在任意两个相位之间产生所需的相移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁会怀疑只有一名但两名栅极驱动器因将 HI/LI 快速倒向一名栅极驱动器而受损? HI/LI 的反转是过去经常发生的情况、它从未损坏其他供应商栅极驱动器的 HO/LO 输出。 奇怪的是 、MCU 驱动的 PWM 在  电机运行期间仅产生400mA 至500mA 的电流和2A 的峰值。   
     
    也许 HO/LO 高于 IGPK+/-(4安培<10us)脉冲接近100%占空比、并且 H 桥功率模式在两个 UCC 栅极驱动器中推动了包络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    也许您的团队成员可以在下面评论一下、在一个闸极驱动器上短暂地翻转 HI/LI 会如何导致这种混乱。 尤其是占空比控制中的启动电流保持在很低的水平。 将 HI/LI 更改为一个栅极驱动器后、会在相位中产生高电压、并且启动直流电流浪涌通常会对 MCU 进行 POR。 奇怪的是、UCC HO/LO 输出之间的 DMM 二极管压降没有实际差异、但一个 UCC 的 LO 的欧姆读数比其他两个驱动器略高。

    这是一个学习机会、让每个人都能了解到在启动放电期间出现的不良误诊的混乱和 HS 跳至 HO 的感知状态。 这似乎是由 LO 输出导致的、甚至是内部泄漏电压、从而使 Cboot 在通过20Khz LO 释放到接地时保持部分充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    我看不到更换 LI/HI 会如何损坏部件本身。 高侧具有 UVLO、可在 Cboot 出现前将其保持关闭状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    也许您是正确的、因为我们也将逆变器连接到了更大的电机12.5kHz、它不会启动、只会多次启动 POR 的 MCU。 这可能是导致 UCC 失败的原因、如下所述。

    在尝试几次让大型电机以40kHz (25us) PWM 频率启动后、UCC 再次发生同样的故障、因为小型电机很容易做到这一点。 我们的逆变器 FET 具有与 TIDA-00778 IGBT 模块类似的 QG、因此我们使用 了原理图中所示的非常相同的 GTRON/OFF 电阻值。 UCC HO/LO 驱动器的 GTRon = 6R、 GTRoff = 12R。  TIDA 工程师可能误计算了 IGBT 模块相对于 UCC 的总 QG、从而产生 IGPK +/- 4安<10us 脉冲接地短路。  否则 、似乎 会发生相对于 EN 引脚的异常情况、当 HO 驱动器上预期甚至会出现一半的 QG 时、EN 引脚会在内部损坏栅极驱动器 HS 引脚。

    在最初250us 内的 PWM 脉冲 HO/LO 会产生(0-5us 导致20us 脉冲宽度)、并且 MCU 会在 直流 总线 PWM 40kHz (25us)脉冲宽度上出现过压时快速关断 EN 引脚。 然后、我们将 GTRON / OFF 电阻值加倍、并将 HO 输出驱动降低 一半。 我们注意  到、在低电压测试 UCC @24V 直流期间、电荷泵似乎过度驱动 HO、从而在直流逆变器连接的相位中产生高压峰值。

    在   HS 的低电压驱动条件下、当 EN 突然通过 MCU 控制禁用 HO 时、数据表中的 IGPK +/- 4安培< 10us 脉冲接地规格似乎存在问题。 这似乎会破坏 UCC HO 驱动、但 在发生故障的 UCC 上未检测到特定的欧姆值或二极管压降差(HS-HB-HO)。 一旦 IC 内部发生故障? 然后、它会导致直流总线上从 HS 浮点跳 升至 B+电源轨产生(过度)高电压。  我们看到+180V 是由 具有大型磁性电机的+24Vdc 电源产生的、     在栅极驱动器发生故障后、此类大电势尖峰会快速地在 MCU 上进行 POR。  在此处列出的条件下、用于计算 HO/LO 驱动的总 QG 公式似乎错过了目标一英里。

     UCC 捕捉失败:在 Cboot 充电期间、HS 引脚不会通过 LO 驱动 NFET 下拉。 在  Cboot 由于 HS 泄漏而实际保持充电状态后、HS 似乎跳升至 HO。 因此 LO 不能下拉下面这个捕获中的一个浮动 Cboot、导致由 HO 驱动 NFET 产生高压反相脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CH2 B 相第二次捕捉是有缺陷的 UCC。 请注意、脉冲之间的水平线似乎表示 Cboot 未被 LO 放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    感谢您的澄清。 您是否意味着 Cboot 没有被 LO 充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Don Dapkus"]您是否意味着 Cboot 没有被 LO 收费?

    右侧未充满电、并且由于 HS 正在将电流泄漏到充电/放电路径、因此看起来无法充满电。 这就是为什么信号的左侧在 LO 变为低电平且 HO 侧 NFET 峰值被反转并产生非常 高的电压总线电压之后、不会持续毫秒左右地接地的原因。

    这种情况 很难进行故障击穿、因为 HO 对于  导致 HS 的泄漏电流主要是功能性的、它会干扰 Cboot。 现在有4个发生故障的 UCC 产生相同的 HS 泄漏条件。  到目前为止、栅极驱动电阻( HO/LO) 泄漏电流是栅极驱动电阻(HO/LO)的两倍、但问题似乎根本就不会发生、尤其是 24V 直流测试???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    我想知道问题是否是负电压尖峰? HO 和 LO 的额定值为-2V、而 HS 的额定值为-8V。 我想知道您是否有非常小的负尖峰会损坏 IC?

    这些尖峰有时很难测量-我们喜欢使用"尾纤"、如本博客 e2e.ti.com/.../how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you 中的图2所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Don Dapkus"]我想知道问题是否是负电压尖峰? HO 和 LO 的额定值为-2V、而 HS 的额定值为-8V [/引述]

    如果正确、  无论栅极驱动器电阻值加倍、都不会出现幻象(di/dt)尖峰? 更有可能 用于 IGBT 模块 QG 确定   的 TIDA-00778工程师公式不是专门相对于 HO/LO IGBP (-/+) 4安培、即使他捕获(+/-) 2安培峰值@2kW 驱动。  IGBT 模块的抖动绝不超过 NFET、Infineon OptiMOS-FD 将二极管 TRR (di/dt) Qrr 比典型的工业 NFETS 降低约20%。  FD 技术 NFETS 的运行温度降低了10度、与 GaN 模块非常相似 、可减少体 二极管 Qrr。  OptiMOS-FD 技术可减少  (di/dt)反向恢复尖峰在地面以下的时间、 降低的 Qrr 似乎可以确定(-8v)尖峰 想法是静音 点。

    奇怪的是    、当额定 电压为-8Vdc 时、负尖峰会从 HS 输入@24Vdc 中获取。  图52/53 图形捕获 显示  -80Vdc @100ns 下可容忍的负值更大。   可能是数据表中与 HB/HS 负容差相关的基准测试结果有问题? UCC HB 偏置 大约为13.6vdc、 低于图53中所示的15V 时、产生的负尖峰应更小。  即使在1us 时、图53 也表示-15Vdc 、并在某个未知的图形时间缓慢斜升至-8v。

    OptiMOS-FD 披露:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/1830.Infineon_2D00_Power_5F00_MOSFET_5F00_OptiMOS_5F00_FD_5F00_200V_2D00_250V_5F00_hard_5F00_diode_5F00_commutation_2D00_AN_2D00_v01_5F00_00_2D00_EN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、bp101、

    可能不是 HS、而是输入、HO 或 LO?

    是的、使栅极电阻加倍会降低 HS 上的 dv/dt、这有助于降低电源环路中杂散电感中产生的电压尖峰。 正如我在上面提到的、这些尖峰有时很难捕捉。 使用标准鳄鱼接地夹可能会使其无法观看。 这就是我们使用猪尾法的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    曲线示波 器可能会显示 损坏的部件、但我们怀疑 HS 输入(下 Totempole FET)在 HO 负载、IGPK-/+安培<10us 脉冲下没有保持。  然而 、从示波器捕获观察 结果可以看出 、HS 然后通过 HB 泄漏电流、 因为 LO 在  故障发生后无法将 HS 或 Cboot 拉至接地。  从其他供应商的栅极驱动器经验来看、 负尖峰/s 不应破坏 HS 或 HO FET 结构@24VDC 电源。 在这些小负载条件下、这种误解可能 会导致您认为这种情况甚至是可能的。   负尖峰可能会产生一个问题、即使用 HI 指令打开 HO 驱动器、 导致 LO 侧击穿、这 在我们直接目睹的最后一个 UCC 栅极驱动器故障中不会发生。  

    为了停止 UCC 故障、唯一改变的是将 栅极电阻值增加到  NFET 总 QG 值的几倍。  单是这一点、IGPK (+/-) 4安培脉冲对地短路和 di/dt 图(-80V 图53) 都是误导性的事实。 鉴于 其他人肯定会在本论坛中报告的意外故障、IGPK+/- 2安培可能会更加保守。

    TIDA-00778在 HO/LO 上显示了+/-2A 栅极驱动(正弦波脉冲)电流、 这意味  着(方波脉冲) 在类似条件下也保持 true。 我们的 PCB   具有强制气流(139 CFM)和每个 UCC 支脚下的小接地层、 有助于将 SOIC 封装热从硅片中拉出、从而扩展电源处理特性。  似乎 两个 HS/HO 输出  都没有承受应力的唯一原因是(DSP 正弦波)在两个 HO/LO 输出上都生成。  同样    、与基本方波脉冲相比、方波的上升/下降时间比 DSP 正弦波具有相当大的波形下降(顶部/底部)更快。  

    也许 TI 实验室分析 仅对  IGPK +/- 4安培< 10us 接地短路、 输出块条件下的正弦波脉冲进行了测试?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    如前所述、输出电流受开关元件(FET、IGBT 等)的内部栅极电阻以及栅极电阻器的限制。

    我们最近发布了有关如何计算栅极电阻器的技术手册:

    www.ti.com/.../slla385.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    不知道 PDF 的作者是谁 、但 下面引用的内容(图3) 并不完全正确。  NFET 体二极管 TRR 需要时间进行总 Qrr 恢复、而较高的 Rg 值 会创造更多的恢复时间并减少 dv/dt 开启环 (过冲)、 di/dt 尖峰低于接地值。  Infineon OptiMOS-FD (快速二极管) NFET 不应 造成此类 TRR/Qrr 问题、而是使用 类似 的 Rg 值执行典型 IGBT 模块。

    TIDA-00778工程师在 HO/HS 上添加了2200pF 电容器 、以增加 IGBT 模块 CGS、 从而产生 Rg 悬吊(边沿滚降)。  也许高频 HO 下降会减慢栅极导通速度、允许减慢 (TRR)并屏蔽   为 HO 换向选择的较低值 Rg。  当   TRR 被排除在 Rg 方程之外时、在确定适当 Rg 值的任何公式中、NFET Qg 或电感电阻不是唯一需要计算的东西。

    也就是说、UCC 栅极驱动器 HO 输出设计似乎过度驱动  米勒 效应区域中的某些 NFET。  对于    某些 NFETS (如 OptiMOS-FD)、似乎是 Cboot (值) RC 时间常数计算的原因。  可能不需要   在电感负载的所有点进行硬 HO 换向、以减少体二极管影响(TRR)振铃。    当转子负载调节至稳定状态或 PWM 占空比时、BLDC 电机电感 Q/R 似乎会发生变化。  这是  HO 驱动的 NFET 过冲因雪崩(IAS)事件更少而减弱的一个原因、此时 HO 上升沿相对于 LO 缓慢。 因此、与 PDF 相关的 HO 案例更多、而在计算中将 NFET TRR 留出来似乎是一个不好的示例。

    引述:"此外、较高的电阻值会使振荡过阻尼并延长开关时间、而不会为栅极驱动设计带来太多好处。"