Other Parts Discussed in Thread: LM3421
大家好、
如何增加输出电压和输出电流?
下面是我们的原理图、现在 Vout 为32V。
您能给我们一些将输出电压增加到34V 的建议吗?
此外、LM3421可以支持的最大 Iout 电流是多少?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
输出电压由 LED 堆栈电压决定、因为这是一个电流调节器。 但是、如果您需要更高的电流、则可以忽略 CSH 和 COMP、只需调整 R808以获得正确的输出电流。
然后、您需要计算最小输入电压下的峰值电感器电流、并使用饱和电流额定值高于该额定值的电感器(至少高20%以保证安全)、同时使用大小为 R809的电流限值小于电感器饱和额定值。
仅当由于交流损耗而出于散热原因需要较低的开关频率时、才需要调整 RCT 值。
此致、
克林特