This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:如何提高输出电压和输出电流?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687586/lm3421-how-to-increase-vout-voltage-and-iout-current

器件型号:LM3421

大家好、

如何增加输出电压和输出电流?

下面是我们的原理图、现在 Vout 为32V。

您能给我们一些将输出电压增加到34V 的建议吗?

此外、LM3421可以支持的最大 Iout 电流是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    输出电压由 LED 堆栈电压决定、因为这是一个电流调节器。 但是、如果您需要更高的电流、则可以忽略 CSH 和 COMP、只需调整 R808以获得正确的输出电流。

    然后、您需要计算最小输入电压下的峰值电感器电流、并使用饱和电流额定值高于该额定值的电感器(至少高20%以保证安全)、同时使用大小为 R809的电流限值小于电感器饱和额定值。

    仅当由于交流损耗而出于散热原因需要较低的开关频率时、才需要调整 RCT 值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    非常感谢您的支持。
    现在、我们使用以下组件值、测量 Vout=32V、Iout=400mA。
    R808 = 0.1欧姆
    R809=0.1欧姆
    R803=12.4K (SCH)
    C802=100nF (COMP)
    L801=3A (2.5A)

    如果我们希望 Iout 增加到600mA 或800mA、请提供一些修改建议。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以发送 BOM、我可以肯定、但在设计上、在给定组件值的情况下、您应该具有1A 的输出电流。 您是否已检查 FET 漏极波形和 LED 电流波形? 400mA 可能来自电流限制引起的振荡或其他因噪声引起的跳变? 如果是、可能是布局问题、因为设计值使其看起来像1A、应该会穿过 LED。

    如果您能提供、我很乐意查看布局是否存在问题。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clint:

    非常感谢你的帮助。
    我要求客户提供 BOM 列表。
    对于此应用、您是否可以为这两个 MOSFET (Q802、Q803)推荐 TI 器件?
    输出电压:34V~36V
    输出电流:0.8A~1A

    谢谢