请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3421 大家好、
如何增加输出电压和输出电流?
下面是我们的原理图、现在 Vout 为32V。
您能给我们一些将输出电压增加到34V 的建议吗?
此外、LM3421可以支持的最大 Iout 电流是多少?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
输出电压由 LED 堆栈电压决定、因为这是一个电流调节器。 但是、如果您需要更高的电流、则可以忽略 CSH 和 COMP、只需调整 R808以获得正确的输出电流。
然后、您需要计算最小输入电压下的峰值电感器电流、并使用饱和电流额定值高于该额定值的电感器(至少高20%以保证安全)、同时使用大小为 R809的电流限值小于电感器饱和额定值。
仅当由于交流损耗而出于散热原因需要较低的开关频率时、才需要调整 RCT 值。
此致、
克林特
您好!
如果您可以发送 BOM、我可以肯定、但在设计上、在给定组件值的情况下、您应该具有1A 的输出电流。 您是否已检查 FET 漏极波形和 LED 电流波形? 400mA 可能来自电流限制引起的振荡或其他因噪声引起的跳变? 如果是、可能是布局问题、因为设计值使其看起来像1A、应该会穿过 LED。
如果您能提供、我很乐意查看布局是否存在问题。
此致、
克林特