This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何在 BQ34z100-G1中生成用于指示电池充电的警报信号?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685091/bq34z100-g1-how-to-generate-alert-signal-for-indication-of-battery-charging-in-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我希望在电池上有充电或放电活动时生成警报信号。 对于放电检测,必须设置 DSG 位,当放电电流超过阈值电流时,它将生成警报。 我让它用于放电部件。 如何生成警报信号以检测充电状态?

此致

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    我正在努力从我们的固件团队中了解这一点、

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    您是否获得了任何解决方案?

    此致
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    很抱歉耽误你的时间。 通常、对于 CHG、与 DSG 不同、无法查看器件是否为 CHG。 除非您在警报配置寄存器中设置 CHG 标志以生成警报、这意味着该器件允许充电、然后您轮询 I2C 行以找出 CURRENT()命令的状态以找出电流。 这是一种非常手动的方法、但没有办法像 DSG 那样具有中断、必须知道器件是否为 CHG。

    谢谢

    Miguel