This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:我用 UCC28700做了一个比较,输入电压为 AC 220V 50Hz,整流桥、二极管 D1和 MOS 管在我们给 AC 上电时会损坏。 您能帮我们分析这个问题。您可以在 p 中看到的 ch

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682795/ucc28700-i-made-a-sch-of-it-with-the-ucc28700-the-input-voltage-is-ac-220v-50hz-the-rectifier-bridge-diode-d1-and-the-mos-tube-will-be-damaged-when-we-power-on-the-ac-can-you-help-us-to-analyze-this-problem-the-sch-you-can-se

器件型号:UCC28700

此 sch 是否存在任何问题、原因是什么导致组件损坏。    当    我们打开交流电源时,整流器电桥、二极管 D1和 MOS 管将损坏 。输入电压为 交流 50Hz 220V。     当我们降低 ucc28700时、我们测量 ucc28700的电压 PIN2。  我们发现 VLOTAGE 为72V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User5243669您好,

    感谢您关注在您的应用中使用 UCC28700控制器。

    在原理图中、我看到初级绕组和次级绕组的极性是正向模式转换器、而不是反激式转换器。 UCC28700是一款反激式控制器、不在正向模式下工作。

    仅凭这一点并不能说明组件故障。 辅助绕组没有极性标记、我怀疑它也是以正向模式排列的。 这种极性会将过多的电压施加到控制器的 VDD 引脚(引脚2)上、导致控制器因电压过载而发生故障。 这反过来会导致通过栅极驱动输出的级联故障导致 MOSFET 栅极过载并导致其短路、进而导致大浪涌电流对整流器电桥过载。
    我不确定二极管 D1出现故障的原因。 也许、损坏 MOSFET 的浪涌电流产生的泄漏能量会在钳位电容器 C3上累积过多电压、然后过压 D1。

    在任何情况下、我认为变压器极性错误是所有其他后继故障的根本原因。
    要解决此问题、请交换变压器引脚1和2的连接;即引脚1到漏极、PIN2到大容量电压。 然后使用极低的交流输入电压(大约15Vrms)使转换器尝试启动。 它不会启动、但会循环通电 VDD 和 UVLO 阈值。 在 VDD 峰值(约21V)处、栅极驱动器将产生三个短脉冲来开启 MOSFET 并测试条件。 在这3个脉冲期间、验证当 MOSFET 漏极较低(~0V)时、D2和 D3阳极上的电压相对于每个绕组的本地接地为负。

    当绕组极性正确时、转换器的工作效果应该好得多。
    另外,请参阅此故障排除指南以获得进一步的帮助: www.ti.com/.../slua783.pdf

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ulritch 非常感谢,我将进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrich、您好、这是变压器封装引脚图和 sch 引脚图、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User5243669您好,

    感谢您点击"Resolved"按钮。 我希望您已经找到了错误所在的位置。

    变压器规格原理图看起来正常、初级绕组1-3、辅助绕组4-5和次级绕组6-7 - 9、10。 变压器原理图中的极性标记正确。 不过、物理封装的引脚编号非常不寻常。

    通常、在顶视图中、引脚1从左上角开始(如图所示)、然后向下进入引脚2 (左侧缺失引脚)、然后进入3、接着进入4、再进入左侧底部的5。 然后、右下角的引脚6向上移动引脚7、8 (右侧缺少引脚)、9和右上角的引脚10。
    在上视图中、引脚1、7和9仅位于其预期位置、其他引脚编号与典型编号不一致。

    如果变压器本身是根据规格构建的、绕组会进入正常的引脚编号位置、那么它在您的电路中应该可以正常工作。 但是、如果变压器的构造使绕组达到分配的引脚编号、但引脚编号遵循物理顶视图中编号的异常位置、那么我可以看到各种组件故障是如何发生的。

    如果初级绕组从引脚3缠绕到引脚1、但引脚3物理位于右上角、引脚1物理位于左上角、则初级绕组与次级绕组之间存在直接短路。 引脚6和7也是如此。 该规格原理图的次级侧的一端连接在6和7。 如果使用物理封装编号、则会将辅助绕组连接到输出接地。

    这些连接肯定会导致组件故障、因为电流和电压应力与通常互连的预期完全不同。

    请仔细检查变压器结构、了解绕组如何从一个引脚实际连接到另一个引脚。 初级绕组和辅助绕组应全部在左侧端接(使用顶视图)、次级端接在右侧(顶视图)。 任何绕组都不应从左侧延伸到右侧。 我建议更正变压器的物理顶视引脚排列、以遵循正常的引脚编号进度、如我在上面所述。 此外、还应更正电路原理图引脚排列以遵循正确的编号(在变压器规格中)。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、uritch:

    uc28700已经工作了,但我发现输出电压是交流5V,而不是直流5V。 你能向我解释一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User5243669您好,

    抱歉、我无法解释为什么您的输出电压为5V 交流。 它肯定不像正常的反激式转换器那样工作。
    您能否提供输出电压的波形? 此外、如果可以、MOSFET 漏极电压的波形。 (单击"插入代码、附加文件等..." 链接。 使用"回形针"图标附加波形和其他文件。)

    您是否按照我之前的建议检查过您的变压器结构? 如果变压器连接不正确、则不会正常工作。

    此外、请仔细检查电路板上组件的方向和值。 即使原理图正确、也不要自动假设原型板已正确组装。 有时、二极管或电解电容器等极化部件可能会错误地向后安装、并且电路板乍一看似乎是正确的、但无法正常工作。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、uritch:

            感谢 您耐心的回答、我已经仔细检查 了压实值、我发现  没有任何压实焊接错误。 变压器 辅助绕组引脚编号 可能 会错误、  

                

                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、您好、

                 这张照片是   输出电压 ,我发现电压是交流40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、uritch:

                   这张照片是漏极电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压为300V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uritch:

    漏极电压大约为300V、这是一个脉动直流、我们可以在照片中看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、uritch:

    为什么 VOUT 电压为交流电压5V? 现在问题未得到解决? 您能给我一些建议吗? 为什么输出电压为交流电压5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是正常的吗? 现在输出电压为交流电、有效值为5V。 您能给我一些解决问题的建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    User5243669您好,

    很抱歉我的回复延迟了。 您在发布的最后两张照片中看到的电压峰值在~100Hz 的整流线路频率下发生(每10ms 重复一次);我假设输入线路频率为50Hz。 这是由不正确的探测导致的。
    我相信您正在使用连接到接地 GND 的"示波器接地线"来测量输出电压和漏极电压。 或者、探头接地夹或导线中可能存在断路或开路。

    要查看输出电压、请将示波器探针及其 GND 跨接在输出电容器上。
    要查看初级侧 MOSFET 漏极电压、请将探针接地端连接到 C2的负极端子。 将转换器输入的交流电源与建筑物交流线路隔离非常重要。
    使用1:1隔离变压器或电子隔离式交流电源! 可变变压器不够好、因为它不会将初级侧与次级侧隔离。

    需要隔离的原因是为了避免损坏电路或示波器。 'scope and probe GND 通过其线缆直接连接到地接地 GND。 如果您将探头 GND 连接到 C2负极、并且未隔离转换器交流电源、则可能会有很大的电流浪涌从交流线路通过桥式二极管通过探头接地返回接地 GND。 这最多只会熔断电路板保险丝。 最坏的情况是、它还可能损坏二极管电桥、并可能损坏示波器。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich:

              你犯了个错误。  中国的输入为交流220V 50Hz  ,因此50Hz 是正常的。   测量数据与您所说的方法相同。

    \

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好:  

               我忘记 告诉您    D3 C5和  C6装置 没有 焊接,是不是因为它输出了交流电压?    我测量 输出交流 电压  效率值为 5V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich:

              为什么没有人 回答我的问题?   是否有 专家 帮助我解决 此问题?   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的员工是如此不负责任。 这已经是一个问题了两个星期,Ulrich 没有得到解决,也没有再回答我的问题? 这是你的工作方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user5243669、

    很抱歉、您对我们的产品专家提供的支持有任何疑问。 我是 TI 的应用工程经理。 我承认,有些反应速度缓慢,我们可以在这方面取得进展。 感谢您对 TI 的关注、我们将与您合作以使您的设计取得成功。

    要更快地移动、您是否更愿意与 TI 中文交流? 我们在此处提供了 E2E 中文版本:

    https://e2echina.ti.com/

    如果您向我发送了问题的链接、我将为您分配一位流利的普通话应用工程师、他也是 UCC28700产品专家。 请通过电子邮件将您的 e2eChina 帖子的链接发送至 john.stevens@ti.com、我将为您分配此类支持。

    在 e2eChina 上发帖时、我建议您提供有关输入电压最小值和最大值、输出电压以及最大输出电流的完整信息。 您可以考虑填写 UCC28700 Excel 设计计算器、并将其附加到文章中、以清楚地显示您的设计规格以及您如何选择组件和变压器规格。 您可以在此处找到该设计计算器:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    如果您正在执行5V、12V 等常见输出、我们还提供了许多在线参考设计、您可以对这些设计进行比较或复制。 通过使用下面的网站、您可以选择交流输入、隔离式、并在左侧窗格中选择输出电压、您将看到出现多个参考设计、其中一些使用 UCC28700、另一些使用其他控制器。

    www.ti.com/.../reference-designs.html

    借助您的 Vin/Vout/Iout 设计规格、我们还可以帮助您找到一个良好的参考设计以进行比较。 有时、如果我们已经有了使用该设计构建板的设计、则速度最快、您可以避免启动新设计的风险和调试。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John