This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:MOSFET 选择-二次击穿

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690011/tps2492-mosfet-selection---secondary-breakdown

器件型号:TPS2492

数据表第26页

M1选择

在线性区域中使用功率 FET 会对分布式结产生较大的长期应力。 其安全工作区(SOA)曲线在高电压和低电流区域的同一条线上显示多个斜率(例如、时间参数为常量的一条线路)的 FET 通常易受二次击穿的影响、不是此应用的强大候选器件。 典型应用电路中给出了一个很好的选择示例、其中10ms 处的线路在斜率上没有中断。 应用的最佳器件并不总是最低的 RDSON 器件。

我认为 RDS (ON)和热阻是最重要的、因此 MOSFET 需要更少的冷却措施。

我不明白为什么 具有多个斜坡的 SOA 不是强大的候选器件。 有什么建议吗?

二次击穿是否与 雪崩相同? 我认为所有功率 MOSFET 都会发生雪崩、对吧?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、艾比宾、

    在系统导通期间、FET 将承受严重的功率应力。 请浏览涵盖 大部分详细信息的应用手册 www.ti.com/.../slva673a.pdf。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    谢谢。

    应用手册(slva673a)提到、
    为了确保正常运行、大多数控制器将具有应遵循的最小建议 VSNS、PL、min。

    TPS2492的 VSNS、PL、min 是什么?

    应用手册(slva673a)还建议使用 dv/dt 控制电路。 对于 dv/dt 控制电路、热插拔、功率限制和电流限制对栅极控制有任何不利影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾比宾、

    1a>设计计算器包含 TPS2492的 VSNS、PL、min 信息。  请参阅"TPS249X_8x 设计计算器 Rev_B (修订版 I)"、网址为

    2a>dv/dt 控制电路 将在启动期间激活、在正常运行期间、电流限制功能保持不变。

    要获得更高的外部电容值、请使用以下配置

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。

    我未能在 Excel 文件中找到 TPS2492的 VSNS、PL、min。 它的价值是什么、这在任何文档中都显示了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾比宾、

    我看到第62行中的值。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 TPS249x_8x_Design_Calculator_REV_B.xlsx 在 E 列和 F 列上显示空白、作为附加的屏幕截图。 如果单击单元格、内容将显示在顶部输入框中、单元格仍为空。

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾比宾、

    在第22行和第23行中选择"是"以启用计算器

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 它的工作原理。