This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS43061:工作值限制为243kHz

Guru**** 2561610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, TPS43060, TPS40210, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686713/webench-tools-tps43061-operating-value-is-limited-to-243-khz

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: TPS43060TPS40210CSD18543Q3A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、在使用 tps43061的新设计中、webench 不允许超过240kHz 的频率。  已尝试所有操作。

我需要444khz、可能更高。

使用高级选项、我可以设置 userfsw = 500kHz  、可以在当前设计窗口中看到这一点。

但工作值限制为243kHz。  执行 高级选项会显示限制为243kHz。

弹出窗口显示不稳定。  24V IN 40V OUT 4.2a 如何不稳定?

单击重新设计不能解决此问题。  帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    我能够让 WEBENCH 以430kHz 的频率进行设计。 我不确定您可能遇到了什么问题。

    此应用所需的最小输入电压是多少?  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,对于  WEBENCHRegisteredTools/TPS43061,我之前使用过36个不同的 webenches/TPS43061。  20V 输入 24V IN 和32V OUT 4.2A。

    但这个、无法移除锁定在243khz 中的 WebBench (可能更低、但我希望更高)、将不允许超过243kHz 的频率。  看起来不喜欢40V 输出电压。

    下一步是48V 输出。

    我在另一个博客中报告说、改变频率是有限的、或者没有。  因此、我开始介绍了全新内容。 我开始很新鲜、想让这变得更远。  我的 userfsw 为500 kHz。

    请注意、webench 需要完成整个 IC 选择过程、但我已经决定使用 tps43061。  有办法吗?

    当然、仿真的主要目的是迭代以找到最佳频率。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我想补充的是、我的20V 24V IN、48V OUT 4.2A 甚至不允许 tps43061、也就是设计 Fsw 超出范围。 但 tps43061 Fsw 规格更高。
    已尝试46、44v out 44v 允许 tps43060、但不允许 tps43061。 即使是34V OUT 也不允许 tps43061。
    唯一的差动 是栅极驱动器。

    我需要43061 5.5V 栅极驱动和同步整流器 MOSFET、以实现顶级效率。

    因此尝试了20V 24V IN、46V OUT 4.0A (而不是4.2A)、444khz。 令人惊讶的是、7个以前的8个 IC 选择都消失了! 仅差动 4.0A 而不是4.2A、只允许使用 tps43060和 TPS40210。 不是很奇怪?

    选择 TPS40210、频率= 434khz!

    新推出的24V 最小和最大、现在有8个选择、但43061不是。

    请告诉我该怎么做、以便我可以在 webench 中使用 tps43061。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Vern、

    我已联系支持此 WEBENCH 器件的内部团队。 他们正在研究这个问题。 应该很快解决这个问题。

    谢谢、

    车架
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    我们研究了该问题、发现在您的输入、输出条件下、MOSFET 不可用、这是由于 MOSFET 降低了频率。 在降低频率后、再次检查 MOSFET 可用性并进行选择。
    我们现在能够创建 VIN = 20V 至24V、VOUT = 48V、IOUT = 4.2A 以及 VIN = 18V 至36V、VOUT = 48V、IOUT = 4.2A 的设计。
    您将在下一个版本中看到 TI.com 上的最新更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、
    以便为您提供更多详细信息。
    在 WEBENCH 中、如果在运行设计条件下未找到合适的 FET、则不会创建设计。

    1.20V 至24V 输入电压、48V 输出电压、4.2A 将不允许 TPS43060或 TPS43061以444KHz 运行–表明 Fsw 超出范围
    这是因为当设计强制以444KHz 运行时、数据库中没有足够的 FET 来处理高电流和大开关频率。 我们正在努力改进此算法、例如并联 FET 和提供理想 FET 以帮助生成设计。

    2.20V-24V、46V、4.2A、无采用 TPS43060或 TPS43061的设计
    这同样是 FET 未发现问题。

    3.20V-24V、44V、4.2A、未使用 TPS43061但 TPS43060的设计出现
    这是因为 TPS43061针对低 Qg NexFET 进行了优化、WEBENCH 设计仅推荐 TI NexFET。 TPS43060能够选择第三方 FET、因此能够创建设计。

    4.20V-24V、46、4.0A、仅允许 TPS43060和 TPS40210 -为什么?
    我们看到的 TPS43060/1与我们在4.2A 时看到的不一致。 这同样是由于 FET 造成的。

    5.当我将 Vmin 增加到24V 时,我会看到更多选择
    这是正确的、因为随着 Vmin 的增加、升压所需的电流将更小。 这会导致功耗更低且选择了 FET、从而创建更多设计

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 似乎您降低了频率、这是不公平的、但我想要高频率。
    我的答案是不同的、这里有很多 MOSFET、我选择的是 TI CSD18543Q3A。 在我的工作值下、只有8nc 和8.5mohms。
    我围绕 CSD18543Q3A 的图形设计升压电路、这是最佳设计、对吧?
    似乎 webench 是针对哑人的,我是其中一个。 但是、一旦超出虚拟阶段、请提供更多控制。 我没有来自 webench 的有效有用结果、这就是事实。 我的所有 webench PCB 输出都使用了一个大电感器、频率较低、器件之间的距离很远。 哦、嗯。
    我只能等待更新、但这些问题已经存在了多少年? 10?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、您的观点已记录。 我们正在改进算法、很快就会为您提供解决方案。

    此致、

    Gerold