主题中讨论的其他器件: TPS43060、 TPS40210、 CSD18543Q3A
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、在使用 tps43061的新设计中、webench 不允许超过240kHz 的频率。 已尝试所有操作。
我需要444khz、可能更高。
使用高级选项、我可以设置 userfsw = 500kHz 、可以在当前设计窗口中看到这一点。
但工作值限制为243kHz。 执行 高级选项会显示限制为243kHz。
弹出窗口显示不稳定。 24V IN 40V OUT 4.2a 如何不稳定?
单击重新设计不能解决此问题。 帮助。