This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:控制 UCD7242、一个电源轨不能运行、除非连接了 GUI

Guru**** 2477975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682240/ucd9222-controlling-ucd7242-one-rail-doesn-t-work-unless-gui-is-connected

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

我使用 UCD9222对 UCD7242进行定序/控制。  通常设计工作正常、但我发现一些单元、在 UCD7242的 B 侧、除非在上电时连接 USB 适配器、否则它将无法工作。  如果我连接了 USB 适配器并为电路板供电、则它可以正常启动。  如果我没有连接适配器、那么为 UCD7242上的 B 通道加电将不会启动。  如果我然后连接适配器、GUI 将报告 B 通道上的故障。  如果我在器件的 GUI 中执行软复位、它会正常加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来器件校验和已被意外擦除。 如果没有校验和、器件只能在连接 GUI 时工作。 请参阅以下文档以恢复校验和。

    此致、

    Zhiyuan

    e2e.ti.com/.../5148.Procedure-for-Recreating-UCD9xxxx-Checksum_5F00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyuan、感谢您的快速回复。  我尝试按照所附的 pdf 进行操作、但在 ROM 模式下选择扫描设备后、发现未检测到 ROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管它确实会看到上述屏幕截图中也显示的器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接 Fusion GUI 后、器件进入程序模式、并将正常运行。 如果在 Fusion GUI 未打开的情况下对电路板进行下电上电、器件将无法运行。 在这种情况下、器件将保持 ROM 模式、您可以通过在 ROM 模式下扫描来找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyuan、这是我在上面的屏幕截图中遵循的过程。  我通过 USB 连接打开了 PCB 的电源。  然后、我连接了 USB 适配器并打开 GUI。  然后、我选择了 ROM 模式下的扫描设备、上面屏幕截图中的错误就是我得到的结果。  然后、我选择器件 ID、该 ID 将在上面的屏幕截图中提供其余输出。  我重复了该过程、以验证我获得的结果是否相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看来、实际上不是 GUI 运行才允许器件工作、而是将 USB 仓体连接到器件、从而允许器件正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 在 B 通道上报告什么故障?

    谢谢、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个屏幕截图、USB 已断开连接、然后为 PCB 通电、然后连接 USB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查波形并查看 UCD7242上是否存在 OC 条件。 如果不是、请检查 UCD7242 FLT-B 引脚是否真的设置为高电平(或由于噪声/干扰)。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、UCD7242上的 FLT-B 引脚为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、我怀疑 FLT-B 上有干扰触发 FLT 故障、在某种程度上、连接适配器时不会发生干扰。 请检查情况是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。

    在 FLT 发生到 UCD9222 控制器结束脉冲(可以是3-4个 PWM 脉冲)之间、可以清除 UCD7242的 FLT 线路、因此在电源轨发生故障后对 FLT 线路进行范围界定可能不会提供任何信息。

    您能否在 未连接适配器的情况下使用示波器捕获 FLT 情况、或者 在探针连接到 FLT 线路的情况下电源轨是否正确加电?  它可能只存在一个或多个 PWM 周期。

    尝试将输出电压和 PWM 信号包含在 FLT 线路中、如果可能、进行几次捕获、一次捕获5-6 个 PWM 周期、一次捕获 更长时基、以观察上电过程中出现问题的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我在 FLT 线路上挂起一个探针、电路板上电正常。  我向网络添加了一个下拉列表、该下拉列表似乎可以解决此设备上的问题。  此器件似乎比其他器件更容易受到此网络上噪声的影响。  这是我发现问题的800多个器件中的第一个器件。  我想知道、为什么将 JTAG pod 挂在9222上也会使设备上电正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JTAG POD 或 USB-TO-GPIO?
    在这两种情况下、我都没有看到 FLT 噪声的特定解决方案。
    之前、UCD7242上的接地似乎是 FLT 线路上噪声的根源、这是一段时间前、但我相信它在 AGND 和 PGND 之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 USB 转 GPIO 适配器。 我在器件下方将 AGND 和 PGND 连接在一起、两者的通孔直接连接到 GND 平面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的描述 听起来好像您有 正确的方法将 UCD7242上的 AGND 接地至 PGND。

    如果您希望查看原理图/布局、我们可以通过朋友请求进行连接、而不是将其发布到论坛。