Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5121 您好!
客户有以下问题、请查看、谢谢。
- 如果 UVLO 引脚电压高达1.2V 以上、然后降至1.2V 以下(UVLO 阈值- UVLO 待机使能迟滞)、则电压升至1.2V 以上、LM5121将启用? 它是否仍有启动延迟时间?
- 如果 UVLO 引脚电压高达1.2V 以上、然后降至0.4V 以下、则电压升至1.2V 以上、LM5121将启用?
- LM5121能否支持预偏置启动?