This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121 UVLO 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692191/lm5121-lm5121-uvlo-question

器件型号:LM5121

您好!  

客户有以下问题、请查看、谢谢。

  1. 如果 UVLO 引脚电压高达1.2V 以上、然后降至1.2V 以下(UVLO 阈值- UVLO 待机使能迟滞)、则电压升至1.2V 以上、LM5121将启用? 它是否仍有启动延迟时间?
  2. 如果 UVLO 引脚电压高达1.2V 以上、然后降至0.4V 以下、则电压升至1.2V 以上、LM5121将启用?
  3. LM5121能否支持预偏置启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.对两者都是。
    2.是的。
    3.是的。