您好!
我们使用 TPS53513RVET 进行到目前为止的许多设计、以便在电路板上生成5V (从12V)电压。 它们始终以 FCCM 模式@250kHz (模式连接至 PGOOD)运行。
在最新的设计中、芯片立即损坏(之后、Vreg 上没有电压)。 在启动后的前半个秒内、可能会听到一些嗡嗡声、这表示在某个地方发生了一些振荡。
我通过将 Mode 引脚拉至 GND 将 MODE 切换为跳跃模式。 之后、芯片在启动时未损坏、但也未正确启动。
我在输出上记录了波形、并注意到输出升至5V、然后缓慢降回到0V。 之后、输出电压保持~0V、我看到线圈正在切换。 我还注意到 VREG 定期下降(1.5mS)。
我可以向您发送所记录波形的示波器屏幕截图吗?
您是否有什么想法会导致它像这样关闭?
谢谢、
Ivan Mitic